01-06-2015
Avertisment important referitor siguranta in exploatare pentru pompele Grundfos Conlift
Grundfos a emis un avertisment de siguranta cu privire la un model anterior al pompelor sale CONLIFT produse in saptamana 47 sau inaintea anului 2007. Pompele din acea perioada pot prezenta un risc de pericol de incendiu in anumite situatii.
Grundfos a emis un avertisment de siguranta cu privire la un model anterior al pompelor sale CONLIFT produse in saptamana 47 sau inaintea anului 2007. Pompele din acea perioada pot prezenta un risc de pericol de incendiu in anumite situatii.
Siguranta și fiabilitatea produsului sunt intotdeauna prioritatea noastra principala. De aceea Grundfos emite prezentul avertisment de siguranta cu privire la o serie de pompe compacte de indepartare a condensului utilizate in diferite instalatii.
CONLIFT este o serie de pompe compacte de indepartare a condensului din gama profesionala care sunt instalate atat in cladiri comerciale, cat și in gospodarii private. Aceste produse sunt utilizate acolo unde condensul nu se poate scurge in mod natural sau cand sursa de condens este situata sub nivelul apei de retur. Aplicatia tipica este indepartarea condensului din cazane cu condensare, coșuri de fum, aer conditionat, dezumidificatoare și frigidere.
Pe baza propriilor investigatii, Grundfos a ajuns la concluzia ca in anumite conditii tehnice, inclusiv utilizarea sigurantelor de uz casnic peste 10A, motorul pompei CONLIFT produsa pana in saptamana 47/2007 (inclusiv) se poate supraincalzi, ceea ce poate determina aprinderea pompei.
Toate pompele CONLIFT produse in sau dupa saptamana 48/2007 nu prezinta niciun risc de incendiu, deoarece proiectarea lor este substantial diferita de modelul anterior.
Grundfos indeamna cu tarie clientii finali sa verifice daca ar putea avea o pompa CONLIFT potential afectata și sa contacteze imediat instalatorul pentru o inlocuire gratuita in cazul in care pompa lor este afectata.
Clientii finali cu intrebari pot contacta dealerul local sau instalatorul Grundfos.
Masuri corective
1) Grundfos va inlocui orice pompe CONLIFT produse pana in saptamana 47/2007 (inclusiv) cu pompe CONLIFT noi. Acest lucru este gratuit pentru utilizatorul final și Grundfos va acoperi toate costurile dumneavoastra legate de inlocuirea produsului (a se vedea mai multe detalii mai jos).
2) Riscul de incendiu este putin probabil, dar nu poate fi exclus. Prin urmare, daca un utilizator final dorește sa evite orice risc pana cand se efectueaza o inlocuire, pompa trebuie oprita. Totuși, dispozitivul conectat, de exemplu, cazanul in condensatie, aerul conditionat, dezumidificator sau frigider, trebuie sa fie oprit și din cauza riscului de scurgere de apa.
3) Grundfos informeaza distribuitorii, instalatorii și utilizatorii finali ca pompele CONLIFT din perioada aplicabila pot prezenta un risc de pericol de incendiu și ca trebuie luate masuri corective.
4) Grundfos anunta, de asemenea, avertismentul de siguranta pe site-urile web relevante Grundfos și ofera asistenta și informatii suplimentare atat la nivel central, cat și la nivel local.
Va rugam sa retineti – acest avertisment nu afecteaza modelele CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 sau CONLIFT2 pH+.
Ne cerem scuze pentru eventualele neplaceri cauzate de acest lucru, dar siguranta și fiabilitatea sunt prima prioritate pentru Grundfos.
Produsul CONLIFT afectat arata ca pompa din imagine.