Manual tehnic
Obțineți Manualul de inginerie pentru boilere și sisteme
Cavitația este motivul principal pentru defecțiunile sistemului de pompare - iar temperaturile ridicate din sistemele de cazane cu abur cresc riscul de apariție a cavitației.
Avoiding cavitation requires considerations of the pressure available at the inlet of the pump in order to make sure that NPSHA > NPSHR.
Descărcați acum manualul
Manualul nostru de inginerie prezintă aspecte importante pentru aceste tipuri de aplicații.
Completați formularul de mai jos și vă vom trimite un e-mail cu detaliile pentru acces imediat.
Da, v-ați înscris!
Urmeaza sa primiti informatii pe email in scurt timp.
Vă mulțumim mult pentru înscriere. Acum, pur și simplu relaxați-vă și așteptați să primiți informații personalizate de la Grundfos cu privire la cele mai recente știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Până atunci, nu ezitați să consultați Avizul nostru privind confidențialitatea, dacă vă face plăcere să citiți despre datele cu caracter personal și drepturi.
Un ultim lucru, dacă doriți vreodată să renunțați, puteți, bineînțeles, să vă retrageți oricând consimțământul.
Abur, apă, ulei?
În funcție de cererea de încălzire, boilerele sunt împărțite în trei grupe principale. Boilerele cu abur ce sunt utilizate datorită conținutului ridicat de energie latentă. Aflați mai multe despre acestea, precum și despre boilerele cu ulei termic și cazanele de apă caldă.
Avantajele controlului direct prin temperatura de retur a cazanului. Fără supape de control.
Alimentarea boilerului este ajustată în funcție de consumul de abur și de gradul de reducere al energiei utilizate in funcționarea pompei, fără pierderi de presiune pe supapa de alimentare.
Pompele moderne și cele cu convertizoare de
frecvență, combinate cu senzori digitali, facilitează o
varietate de moduri de configurare și control. Si vin cu avantaje multiple pentru utilizatori. Mai multe analize au demonstrat că banii economisiți corespund achiziției unei supape de alimentare scumpe, plus costurile de întreținere.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Alte articole și informații conexe
Găsiți articole cu aceeași tema, referințe și studii de caz Grundfos.
Aplicații din același domeniu
Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.