Articol

Un mod mai bun de a gestiona apele menajere

Apele menajere sunt un aspect la care niciun proprietar de locuință nu vrea să se gândească. În condiții normale, acestea ar trebui pur și simplu să dispară pe scurgere. Dar uneori, sistemele de ape uzate pot fi depășite, cauzând reflux, ceea ce poate duce la pierderea bunurilor, apariția bolilor sau relocalizarea. Iar pomparea pe orizontală a apelor uzate pe distanțe mai lungi poate fi complicată și costisitoare. Din fericire, există soluții pentru îmbunătățirea sistemelor de ape menajere.

Inundațiile spațiilor interioare reprezintă o cauză majoră a refluxului

Numărul evenimentelor de inundații și precipitații la nivel global a crescut cu 50 % din anul 1980, aducând o creștere de 72 % a cererilor de despăgubire determinate de apă (a).

 

Inundațiile în locuințe pot cauza daune și consecințe grave pentru proprietarii de case, de la pierderea bunurilor și necesitatea de se muta în timpul renovării până la apariția mucegaiului și bolilor. În plus, companiile de asigurări sunt adesea mai puțin receptive și uneori chiar refuză să acopere daunele.

Instalațiile insuficiente nu pot face față

Inundațiile au trei cauze principale: ploi puternice, conducte sparte sau un nivel ridicat al apei subterane. În majoritatea cazurilor când apar inundații în interior, instalația este inadecvat dotată pentru a le gestiona.

Ce face ca o instalație să fie insuficientă?

Prevenirea incorectă a refluxului – Dacă supapa de reținere este instalată sub nivelul canalizării, aceasta nu va preveni inundațiile.

Nu este instalată nicio supapă de reținere

Dimensiunea greșită a sistemului pentru ape uzate – De exemplu, puțul este prea mic pentru a face față încărcăturii de apă provenite de la precipitațiile abundente.

Pompa subdimensionată – Cazul în care pompa este prea mică pentru a gestiona încărcătura de apă provenită, de exemplu, de la precipitațiile abundente.

 

Reduceți riscul de inundații în spațiile interioare și evitați costurile asociate

O gamă de soluții de pompare va elimina în mod rapid și eficient apele uzate, ajutând la evitarea apariției apelor uzate contaminate în locuințe și a costurilor de până la 70.000 de euro corespunzătoare curățării și renovării caselor după inundații (b).

La Grundfos, avem o echipă dedicată dezvoltării de soluții adaptate de aplicații pentru apele menajere. Iată câteva dintre soluțiile noastre concepute pentru a îndeplini orice fel de cerințe de evacuare a apelor uzate, disponibile atât sub formă de instalații fixe reactive, cât și proactive, cu prevenire a refluxului:

  • Soluții de ridicare modulare Unolift-Duolift
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC pentru eliminarea apei până la un nivel de 3 mm
  • Soluția multi-box include toate echipamentele necesare pentru situațiile de urgență

 

Transportul apelor uzate pe distanțe lungi poate ridica probleme

Reglementările legale impun conectarea instalației de drenaj a locuinței la rețeaua de canalizare publică. Dar transportul apelor uzate pe distanțe mari în zonele rurale sau deluroase poate fi dificil. Când nu există flux liber către sistemul de canalizare, așa cum se întâmplă adesea în cazul reședințelor de vară rurale sau al caselor din noile zone de dezvoltare, nu există niciun mod eficient de a transporta apele uzate. Prețul mediu pentru conectarea corectă a țevilor la sistemul de canalizare public poate fi până la 20.000 de euro și, dacă lucrarea nu este efectuată corect, amenzile pot fi semnificative (c).

La Grundfos, furnizăm de asemenea soluții cu calități dovedite concepute pentru a gestiona pomparea pe orizontală la costuri reduse de instalare și exploatare. Cu un sistem de tocare încorporat, UNILIFT APG este proiectată pentru a pompa eficient apele uzate atât pe verticală cât și pe orizontală, ajutând la ridicarea și transportul apelor menajere către rețeaua de canalizare, oriunde este instalată. UNILIFT APG previne inundațiile, reduce mirosurile și poate reduce durata și costurile de instalare.

Aflați mai multe despre cerințele de pompare pentru apele menajere

Vizitați Ecademy pentru a afla despre anumite probleme de pompare pentru drenajul apei curate sau menajere gri, eliminarea efluenților (chiar și când conțin fibre) sau gestionarea apelor de canalizare, inclusiv cele evacuate de la toalete.

Surse:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Un exemplu estimativ bazat pe scenariul cel mai pesimist, în care, de exemplu, întregul subsol trebuie renovat, inclusiv pereții și interiorul, inspirat de www.xxxx

(c) Preț mediu pe baza surselor de mai jos:

  • DK: ww.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • US: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Penalități:https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ și penalități medii în Danemarca (DK) pentru un sistem de canalizare incorect.

Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente