Optimizarea gestionării presiunii în rețea
Aflați cum să optimizați gestionarea presiunii în rețea prin măsuri de amplificare și de reducere a presiunii, care vă permit să obțineți o presiune constantă minimă preselectată care să îndeplinească nevoile consumatorilor.
În acest modul veți afla despre cum puteți controla presiunile în cadrul unei rețele de distribuție a apei pentru presiunea constantă minimă preselectată pentru satisfacerea consumatorilor.
Menținerea presiuniii optimizate în toată rețeaua urbană de distribuție nu este posibilă de la o singură sursă de presiune sau stație principală de pompare, și totdeauna în rețea va exista o presiune a apei mai mare sau mai mică decât valoarea prestabilită.
Să începem prin a analiza caracteristicile rețelei de conducte. Rețeaua poate fi la diferite altitudini, cu diferite dimensiuni ale conductelor și cu mai mulți sau mai puțini consumatori, aproape și departe de stația principală de pompare.
Imaginați-vă o rețea pentru tot orașul. Fără funcția de creștere a presiunii, aceasta ar scădea inevitabil pe măsură ce apa se deplasează prin conducte, lăsându-i pe cei de la extremitatea rețelei și la altitudini mai mari fără sau cu presiune foarte mică la robinet.
Pentru a evita ca unele persoane din aceste puncte să rămână fără sau cu presiune foarte mică, va fi necesară creșterea presiunii la stația principală de pompare.
Dar creșterea la stația principală de pompare pentru a satisface punctele critice din rețea crește și întreaga presiune a rețelei, furnizând suprapresiune inutilă în cea mai mare parte a orașului.
Cu toate acestea, presiunea poate fi redusă prin împărțirea în zone a rețelei de distribuție. Astfel, unele zone pot avea propriul set de pompe de creștere a presiunii, în timp ce alte câteva zone pot avea supape de reducere a presiunii.
În Modulul 2 descriem o rețea împărțită în zone, utilizând zone de contorizare districtuale. Împărțirea în zone lasă stația principală de pompare și cea mai mare parte a rețelei să funcționeze la presiune mult mai mică.
De obicei, există o cerere foarte mare de apă dimineața, dar după ce toată lumea pleacă la serviciu, cererea scade semnificativ până când oamenii se întorc acasă.
Pompa cu viteză variabilă se va adapta automat la schimbările din tiparul de consum, pentru a menține cel mai mic consum de energie. Deci, cum faceți ca setul de pompe să facă acest lucru?
Ei bine, pur și simplu definiți un punct de referință al presiunii la stația de pompare.
Apoi, pompa va funcționa pentru a menține permanent aceeași presiune – dar, în perioadele cu consum de apă redus, cum ar fi ziua sau în timpul nopții, va reduce turația pentru a economisi energie.
La cererile de debit foarte redus, pompa se poate opri complet pentru a nu utiliza deloc energie. Soluțiile uzuale de creștere a presiunii includ pompele cu viteză variabilă, care funcționează pentru a obține o valoare fixă constantă a presiunii la punctul de refulare.
De asemenea, supapele de reducere a presiunii mențin o presiune constantă fixă la ieșire sau în avalul supapei. Setarea presiunii la stație sau la supapele de reducere a presiunii se bazează pe cererile de debit maxim, astfel încât, la momentul de debit maxim, presiunea în punctele critice ale rețelei este suficientă pentru clienți.
Un mod mai eficient este utilizarea unui sistem de control al presiunii proporționale.
Un astfel de sistem de control setează presiunea la pompa de creștere a presiunii pe baza cererii de debit, așa încât valoarea presiunii să fie cea mai mare la cererile maxime și mai mică, pe măsură ce scade cererea de debit.
Grundfos a dus controlul presiunii în rețea la nivelul superior. Noi numim acest sistem de distribuție bazată pe cerere (DDD).
Am dezvoltat o soluție care reglează automat și zilnic curba de control al presiunii proporționale pentru a satisface presiunea minimă la punctele critice din rețea.
Să recapitulăm ce am prezentat în acest modul:
- De ce mai multe surse de presiune sau stații de pompare pentru gestionarea optimă a presiunii în rețeaua orașului
- Cum este împărțirea în zone de presiune a unei rețele de apă o modalitate eficientă de a controla și a reduce presiunea în rețea
- Cum se utilizează pompele de creștere și supapele de reducere pentru a regla presiunea în rețeaua cu cereri de debit variabile
- Cum asigură controlul presiunii proporționale un control mai eficient al presiunii în rețea