Înțelegerea apei subterane Ce este (și cum a ajuns acolo)?

Începând cu o picătură de ploaie care lovește suprafața Pământului, apa este transportată prin pământ formând acviferele pe care apoi le exploatăm în scopurile noastre. Ascultați-l pe profesorul Anders Vest Christiansen care explică cum sunt create acviferele subterane.

Apa este esențială pentru viața pe pământ.

Este o componentă vitală a tuturor organismelor viioameni, animale și vegetație.

Apa dulce este o resursă importantă,ce trebuie înțeleasă și protejată.

In această serie video voi vorbi despre apa ascunsăapa din subteran pe care o numim apă subterană.Aceasta face parte din ciclul extins al apei.

Ploaia infiltrată în subteran devine apă subterană.

Se deplasează prin pământ și reapare la suprafațăîn râuri, lacuri sau oceane.

Din aceste mase de apă în final se va evapora, forma noriși reîntoarce la suprafață ca precipitații.

Pentru a înțelege apa subterană, să vedem ce se întâmplă când apa atinge solul.

Parte din aceasta se va evapora direct de pe sol ca apă în stare gazoasă.

O altă parte a apei se infiltrează în pământ.

De aici, e foarte probabil să fie absorbită de rădăcinile plantelorși să revină în atmosferă eliminată prin frunze.

Partea de apă eliminată prin rădăcinile plantelorcontinuă să se deplaseze prin pământ și devine parte a apei subterane.

Apa se va deplasa prin spațiul poros dintre firele de nisip, în subteran.

Inițial, acest traseu va fi predominant vertical, determinat doar de gravitație.

La un moment dat, se acumulează atâta apăîncât spațiul poros dintre firele de nisip se umple complet cu apă.

Aceasta este ce vedem prin culoarea roșie pe care am adăugat-o în apa de aici.

În acest stadiu, picătura noastră de apă a ajuns la nivelul apelor subterane.

Partea din precipitații ce formează nouă apă subteranăeste denumită realimentare.

Realimentarea variază de la aproape nimic în zonele secetoasela aproape un metru în zonele foarte umede.

În Danemarca, unde suntem acum,realimentarea este de circa zece centimetri pe ansau echivalentul a circa 100 de litri pe metru pătrat.

De aici, apa nu se va mai deplasa prin forța gravitațieici prin gradienți presionali de la presiune înaltă la presiune joasă.

Traseul particulelor va fi unul curbatducând apa adânc în subteran și, în final,înapoi la suprafață într-un râu, ocean sau lac.

În punctul în care apa subterană reintră în soldirecția este în sus.

Împinsă de suprapresiune,apa pătrunde în adâncul lacurilor sau cursurilor de apă.

Poate,să apară și direct la suprafață formând un izvor natural.

Acest izvor special din centrul Danemarcei crește treptat până devine un râu micși reintră în ocean după aproximativ 160 de kilometri prin peisajul danez.

În general, izvoarele pot fi situate foarte departede punctul efectiv de la suprafață prin care apa a intrat în pământ.

Acesta este cazul oazelor și deșerturilor.Să ne axăm pe nivelul apelor subterane.

Acesta nu este întotdeauna sub pământ.

Acesta este vizibil în peisaj în multe locuri.

În aceste locuri găsim râuri și lacuri.

Când vă uitați la un lac ca acesta vă uitați la nivelul apelor subteraneintersectându-se cu topografia solului.

Deci, ce vârstă au apele subterane?

Aceasta variază destul.

În zonele în care traseul apei în pământ este scurt și de mică adâncimepot fi câteva zile sau poate câțiva ani.

În alte zone în care traseele apei sunt adânci și lungiapa poate avea o vârstă foarte mare mii de ani, cu ușurință.

În Danemarca, unde ne aflăm acum, apa subterană pe care o folosim pentru băutare între cinci și cincizeci de ani.

Avem câteva puțuri adânci din care extragem apa care are câteva mii de ani.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 5
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 25 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază