Înțelegerea apei subterane O distrugem?

Supraexploatarea resurselor noastre de apă subterană este o mare problemă, o mare parte a acesteia fiind folosită pentru irigare doar pentru a se evapora din nou. Iar schimbările climatice afectează, de asemenea, disponibilitatea apelor subterane. Ascultați-l pe profesorul Anders Vest Christiansen vorbind despre amenințările cu care se confruntă rezervele de apă subterană.

Apa subterană este o resursă foarte utilă. 

Gestionată corect,va oferi apă curată și sustenabilă pentru irigații, precum și pentru băut.

Multe pericole afectează apa subterană.

Poluarea și schimbările climatice sunt cele mai importante.

Schimbările climatice iau diferite forme.

Extinderea secetei în zonele secetoase și a ploilor în zonele ploioase este tipică.

În ce privește apa subterană, cea mai gravă problemă este lipsa precipitațiilor.

Acesta este un lucru pe care l-am văzut în multe regiuni ale lumiiunde perioadele de secetă sunt mai lungi și mai extreme în ultimele două decade.

În plus, ploile sunt mai abundente și mai extreme.

Perioadele de secetă prelungită vor face nivelul apei subterane să scadă.

Captarea suplimentară a apei subterane; pentru apă potabilă sau irigațiidoar va accelera această epuizare naturală.

Pe lângă problema secetei generale și episoadele de ploaie sunt mai extreme,fiind o problemă pentru alimentarea apei subterane.

Motivul este că atunci când apar aceste evenimente extremeo mare parte din apă se scurge direct de pe sol în cursuri de apă și râurifără a avea timp să se infiltreze pentru a forma apă subterană nouă.

Alte zone, precum Danemarca, prezintă un efect diferit al schimbărilor climatice.

Imaginea văzută aici constă în căderea mai multor ploi pe tot parcursul anului.

Efectul imediat este un nivel în creștere al apei subterane.

În unele părți ale Danemarceinivelul apei s-a ridicat la mai puțin de un metru sub suprafață.

Consecința imediată este că, în caz de ploi torențialevor apărea probabil inundații.

Cauza este capacitatea de amortizare a solului în sensul reținerii apei,care este foarte limitată.

Ultimul mare efect al schimbărilor climatice este intruziunea apei sărate.

Pe măsură ce nivelul general al mărilor creșteapa sărată va pătrunde mai adânc în acviferele din apropierea coasteiși, prin urmare, va înlocui resursele de apă dulce.

Consecințele pot fi diminuateprin mutarea punctelor de captare a surselorde apă subterană mai departe de mare.

Pe de altă parte, mulți oameni trăiesc în aceste zone din apropierea coasteiși depind de resursele de apă dulce.

Schimbările climatice ne afectează resursele de apă subterană în multe feluri.

Indiferent cum le privim, procesele sunt continueși abia acum începem să vedem toate consecințele.

Pe lângă schimbările climatice, poluarea este un mare pericol pentru apa subterană.

Poluarea ia multe forme, precum scurgeri din depozitele de deșeuri neprotejatesau pesticide din agricultură.

Apa subterană este destul de veche, astfel că poate dura câteva deceniipână să vedem întreaga anvergură a poluării.

În Danemarca, vârsta medie a apei subterane este de aproximativ 50 de ani.

Înseamnă că vom vedea probabil poluarea pătrunzând în apa noastră subteranăchiar dacă locurile care au poluat apa subterană nu mai sunt active.

Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice sau poluăriinecesită cunoștințe.

Cunoștințe despre locul unde există apă. 

Acviferul este mic sau mare?

Avem apă sărată dedesubt? 

De unde se realimentează cu apă?

Și există o sursă poluantă în apropiere?

Multe dintre aceste probleme sunt abordate la proiectarea de noi câmpuri.

Încercăm să adunăm cât de multe informații este posibil.

Cartografiem straturile subterane.

Identificăm zonele de alimentare pentru a găsi posibilele surse de contaminare.

Apoi, modelăm și fluxul de apă pentru a stabili un ritm sustenabil de captare.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 5
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 25 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază