Înțelegerea apei subterane Cum le găsim?
Din punct de vedere istoric, oamenii s-au stabilit întotdeauna în apropiere de apa dulce disponibilă, deoarece apa este esențială pentru viață. Ascultați-l pe profesorul Anders Vest Christiansen discutând despre rolul pe care l-au jucat apele subterane pentru așezările umane și despre instrumentele și tehnologia folosite astăzi pentru a găsi și gestiona resursele de apă subterană.
Istoric vorbind, oamenii se stabileau în apropierea surselor de apă dulcedeoarece apa este esențială pentru viață.
Știm aceasta din exemplu Danemarcei, dar și al civilizațiilor vechicare s-au format lângă marile râuri din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu.
În zonele fără acces imediat la apăDe timpuriu oamenii au inventat soluții pentru a găsi apă.
Un exemplu remarcabil este Imperiul Roman,care a construit un sistem elaborat de apeductece transportau apa de la îndepărtatele regiuni muntoase, la Roma.
Oamenii descoperit că pot accesa apa subterană la mică adâncimesăpând pur și simplu o groapă în teren, în locul potrivit.
Dacă zidești groapa cu cărămizi sau pietre, ai o sursă constantă de apă.
Și acum mulți oamenii din toată lumease bazează pe apa potabilă din puțuri deschise, de mică adâncime.
Astăzi, când cautăm apă subterană pentru captareîncercăm să răspundem mai multor întrebări în același timp.
Mai întâi, trebuie să identificăm straturile ce conțin apă.
Denumim aceste straturi acvifere.
Un strat de nisip plin cu apă este un acvifer excelent.
Materialele mai bogate în argilă sau compacte în alt fel pot conține apădar nu o putem extrage.
Denumim aceste straturi acvitarde.
In al doilea rând, dorim, de asemenea să identificăm suprafațacare alimentează acviferul cu apă și ritmul în care are loc alimentarea.
Zona de alimentare poate fi destul de departe de acviferul propriu-zis,o informație importantăpentru a stabili rate sustenabile de captare pentru puț în anii viitori.
În ultimul rând, am dori să cunoaștem calitatea apei.
In multe zone, în special când căutăm apă subterană aproape de coastăapa poate fi sărată.
Aceasta poate fi complet inutilă pentru apă potabilă sau irigații.
Căutarea apei subterane se poate face forând o gaură în pământunde credeți că există un strat acvifer.
Aceasta este o practică uzuală de mulți ani, dar a dus de asemeneala un număr de foraje fără succes, nefiind găsită apă.
Metodele geofizice au fost utilizate la scară largăca instrument de scanare a subteranului după straturile ascunse.
Ele oferă imagini ale subteranului folosite la indicarea exactă a țintelor idealepentru a marca următorul loc de forare.
Instrumentele geofizice iau multe forme, dar pentru cercetarea apei subteranecele mai obișnuite sunt metodele electromagnetice.
Metodele electromagnetice utilizează două aspecte:Unul, faptul că un câmp magnetic variabil generează un câmp electric variabilși viceversa.
Doi, faptul că pământul poate fi conductor de curent.
Aceasta înseamnă că, dacă generăm un câmp magnetic variabil la suprafațăsolul subteran va răspunde cu un câmp electric variabil.
Acest câmp electric variabil va avea din nou propriul său câmp magnetic variabildetectabil la suprafață printr-o bobină de inducție.
Un exemplu de asemenea instrumentelectromagnetic de măsură este acest sistem tTEM.Este format din trei părți.
În față, un ATV care trage dispozitivul.La mijloc avem bobina transmițătoare.
Aceasta este o bucată de sârmă ce generează câmpul magnetic variabil.
În spate, avem o bobină receptoare care preia răspunsul de jos, din pământ.
Forma și mărimea răspunsului magnetic detectat de bobină noastră receptoarepot fi redate într-un model al proprietățilorelectrice ale solului subteran.
Ultimul pas este să redăm proprietățile electriceale straturilor din subteran într-o formă cu mai mult sens.
Aceasta deoarece proprietățile electricedepind de tipul de rocă sau de tipul de sediment din subteran.
Să ne imaginăm că avem un model subteran foarte simplu ce constă în nisip uscatnisip umed și niște argilă.
Nisipul uscat va avea cea mai mare rezistențăla conducerea curentului electric.
Nisipul umed va fi un conductor mai bun.
Argila va fi cel mai bun conductor de curent.
Astfel interpretăm semnalele electromagneticeîntr-un model mai expresiv al solului subteranîn care putem scoate la lumină straturile altfel ascunse.
Cartografierea se poate efectua direct la sol sau aeriandintr-un elicopter ce transportă o bobină de inducție mare.
Astfel, pot fi cartografiate rapid zone marifurnizând imagini ale straturilor ascunse în subteran.
Localizarea apei subterane a fost esențială pentru toate civilizațiile.
Astăzi, dezvoltările tehnice și instrumentele geofizice avansatepermit scanarea subteranului ajutând la dezvăluirea straturilor ascunse sub pământ.
Aceasta ne ajută să indicăm precis cele mai bune țintepentru amplasarea următorului puț de captare a apei subterane.