Considerente importante pentru selectarea și dimensionarea unei pompe

Explorați unele dintre principalele considerente pe care ar trebui să le aveți în vedere în timpul procesului de dimensionare și selectare a pompei.

Dimensionarea și selecția unei pompe nu trebuie să fie un proces dificil. Cu o înțelegere de bază a unora dintre principalele considerații de luat în seamă, veți face multe progrese.

Suntem aici să vă ajutăm cu acest prim pas. În acest modul de instruire, vă vom prezenta procesul de dimensionare și selecție pentru a vă ajuta să alegeți mereu pompa potrivită pentru lucrarea potrivită. Să începem prin a analiza considerentele privind selecția pompei.

Pe parcursul procesului de selecție, trebuie să luați în considerare mai multe lucruri, precum:

  • Sursa de apă – de unde vine apa.
  • Debitul volumic – suma tuturor ieșirilor și modelelor de consum.
  • Înălțimea de pompare totală – înălțimea verticală de la sursă, la punctul de refulare.
  • Sursa de alimentare – ce energie este disponibilă pentru pompă?
  • Și tipul de control – este manual sau automat?

Vom analiza toți acești factori pe parcursul primei părți a acestui modul.

În primul rând, sursa de apă. Există o serie de surse de apă, inclusiv rezervoare supraterane, rezervoare subterane, râuri, baraje/lacuri, foraje sau creșterea presiunii apei în rețea.

Odată ce ați stabilit de unde provine apa, trebuie să vedeți dacă apa este potabilă sau nu, deoarece influențează aplicațiile în care poate fi utilizată. Apoi, există debitul – sau Q. Debitul este cantitatea care trece printr-o pompă într-o anumită perioadă de timp.

Debitul volumic este un parametru critic, deoarece trebuie să furnizăm un anumit volum de apă pentru un scop specific. De obicei, debitul este măsurat fie în metri cubi pe oră (m³/h), litri pe secundă (l/sec), fie în litri pe minut (l/min).

Pentru a calcula ce debit este necesar pentru sistem, trebuie să adăugați toate elementele individuale ale sistemului. Înălțimea de pompare – sau H – se măsoară în metri și depinde de densitatea lichidului pompat.

Cum s-a stabilit anterior, înălțimea de pompare exprimă înălțimea la care pompa poate ridica un lichid. Când cumpărați o pompă, înălțimea ei de pompare va fi deseori specificată. Apoi, avem sursa de alimentare.

Pentru a selecta motorul corect pentru pompă, este esențial să identificați sursa de alimentare. În aplicațiile de uz casnic, cele mai frecvente surse de energie includ: Alimentarea cu c.a. monofazat, furnizat de companiile de electricitate oricăror locuințe conectate la rețea.

Și generatoarele, care sunt utilizate ca rezervă în zonele îndepărtate sau rurale. Mai puțin frecvente sunt alimentarea cu curent trifazat, energia solară și turbinele eoliene. În final, trebuie să aveți în vedere controlul pompelor.

Există două moduri de a controla o pompă: manual sau automat. După cum sugerează numele, pompele controlate manual sunt complet manuale, în timp ce pompele controlate automat... includ mecanisme precum întrerupătoarele cu flotor, pentru a porni și a opri pompa.

Pentru restul acestui modul, să ne îndreptăm atenția către importanța dimensionării. Dacă o pompă este subdimensionată, acest lucru are următoarele consecințe:

  • Nu va furniza rezultatele solicitate de client
  • Va avea o presiune inadecvată
  • Va avea un debit insuficient
  • Sistemul va fi ineficient

Și va crește riscul de cavitație și de defectare a pompei Deci, s-ar putea să vă gândiți că supradimensionarea ar fi mai bună, doar pentru a evita aceste riscuri.

Dar o pompă supradimensionată are propriul său set de consecințe deloc mai bune:

  • Supradimensionarea înseamnă că va utiliza mult mai multă energie,
  • Va fi mult mai zgomotoasă,
  • Viteza va fi mai mare decât este necesar, Iar pompa poate ceda prematur, deoarece funcționează mult în afara randamentului optim.

Deci, după puteți vedea, subdimensionarea și supradimensionarea sunt probleme destul de mari. Trebuie identificat echilibrul corect și găsită dimensiunea exactă pentru dumneavoastră.

Dar cum facem acest lucru? Ei bine, aici intervine rolul curbelor pompelor. În primul rând, pentru a înțelege o curbă a unei pompe, trebuie să știți caracteristicile sistemului.

Deoarece curba unei pompe este, în esență, curba performanței pompei, care indică debitul (Q) și înălțimea totală de pompare (H). Caracteristicile sistemului indică pierderile de presiune din sistem, ca funcție a debitului.

La intersectarea dintre caracteristicile sistemului și curba de performanță a pompei, aveți punctul de funcționare specific. Și odată ce îl găsiți și calculați debitul necesar și înălțimea totală de pompare, veți ști ce dimensiune trebuie să aibă pompa.

Încheiem aici modulul nostru privind dimensionarea și selecția. Dacă ați vrea să încercați să dimensionați și să selectați o pompă, mergeți la instrumentul de selecție Grundfos, Grundfos Product Center.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 13 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază