O introducere în tipurile de pompe de bază
Obțineți o scurtă prezentare a celor mai uzuale tipuri de pompe și a scopurilor în care acestea sunt utilizate.
Când vorbim despre pompe, există mai multe soluții pentru nevoile dumneavoastră.
În acest modul, vă vom oferi o prezentare generală a celor două tipuri principale de pompe și a unora dintre pompele uzuale disponibile. Să începem. Pompele centrifuge sunt de departe cel mai frecvent utilizat tip de pompă.
Într-o pompă centrifugă, fluidele sunt transportate cu ajutorul energiei de rotație care este de obicei creată de un motor cu combustie sau un motor electric. Celălalt tip principal de pompă este pompa de refulare. În cazul pompelor de refulare, debitul depinde de turația pompei.
Aceste pompe sunt adesea mai potrivite pentru a pompa lichide mai dense decât apa. După ce am prezentat cele două tipuri principale de pompe, să vedem câteva dintre cele mai uzuale pompe.
Acestea includ:
- Pompele de aspiraţie finală
- Pompele în linie
- Pompele submersibile
- Pompele cu mai multe trepte
- Pompele cu jet
- Pompele imergibile
- Pompele dozatoare
- Și pompele cu carcasă divizată
- Să le analizăm pe rând.
Pompele de aspirație finală sunt cele mai frecvente pompe centrifuge în toate industriile. Acestea sunt numite pompe de aspirație finală deoarece punctul de aspirație este la capăt.
Pompele de aspirație finală pot fi împărțite în două grupuri: de capacitate mică, pentru sistemele de presiune de uz casnic, și de capacitate mare, pentru irigații, alimentarea cu apă și procesele industriale.
Pompele în linie sunt caracterizate de faptul că aspirația și refularea sunt legate în linie – de aici provenind numele. Sunt de obicei utilizate ca pompe de circulație atunci când apa care curge prin conducte trebuie să fie presurizată.
Pompele în linie sunt utilizate de obicei pentru apa caldă sau sisteme de răcire în clădiri comerciale. După cum arată și numele, pompe submersibile sunt proiectate pentru a funcționa cu pompa și motorul complet scufundate în apă.
Acestea sunt utilizate atât în aplicații de uz casnic, cât și în cele comerciale și industriale, și au capacitatea de a pompa substanțe solide precum și o serie de lichide.
O pompă cu mai multe trepte este formată din mai multe trepte unice ale unei pompe centrifuge montate pe un arbore comun. Aceste pompe sunt ideale pentru forajele submersibile și pentru creșterea presiunii sau transferul apei în zone în care există variații mari de înălțime.
Comparativ cu o pompă centrifugă standard, pompele cu jet sunt dotate cu un ejector și un difuzor de aer. În timp ce apa trece prin ejector, viteza crește și presiunea scade, creând un efect de aspirație.
Deși aceasta este o soluție optimă pentru o înălțime de aspirație de până la 6 metri, pompele cu jet pot fi destul de zgomotoase. Sunt utilizate de obicei în aplicațiile de uz casnic precum creșterea presiunii și irigarea grădinilor, sau pentru clădiri comerciale mai mici.
Următoarele sunt pompele imergibile. Diferit de pompele submersibile, doar pompa este scufundată în lichid, în timp ce motorul este răcit cu aer.
Aceste pompe sunt foarte adecvate pentru aplicațiile industriale precum sistemele de prelucrare, de spălare, și controlul temperaturii. Apoi, există pompele dozatoare. Pompele dozatoare furnizează o cantitate stabilită de substanțe la intervale neregulate.
Există trei tipuri diferite de mecanisme de pompare în cazul pompelor dozatoare pompe cu imersiune, pompe cu piston și pompe cu diafragmă toate acestea fiind pompe de refulare.
Pompele dozatoare sunt utilizate de obicei în tratarea apei industriale care necesită dozare chimică, precum soluțiile de buclă de amestecare. În final, există pompele cu carcasă divizată.
Deși similare cu pompele de aspirație finală, la pompele cu carcasă divizată carcasa, duza de aspirație și duza de refulare sunt toate incluse într-un compartiment comun.
În plus, designul carcasei este construit în așa fel încât pompele cu carcasă divizată sunt ideale pentru aplicații cu cerințe de debit de apă ridicat. Aceasta a fost introducerea noastră privind tipurile uzuale de pompe.
Sperăm că vă simțiți pregătiți să studiați mai detaliat domeniul soluțiilor de pompare.