Înțelegerea pierderii provocate de fricțiune și a cavitației

Aflați cum pot pierderea provocată de fricțiune și cavitația să vă deterioreze pompele și învățați cum să reduceți probabilitatea apariției amândurora. 

Ori de câte ori pompați apă prin conducte la o viteză ridicată, există riscul de pierdere provocată de fricțiune și cavitație. În acest modul, vă vom prezenta aceste fenomene. Vă vom explica cum poate pierderea provocată de fricțiune să cauzeze o scădere a randamentului, cum cavitația poate provoca daune la sistemul de conducte și pompe, și nu în ultimul rând cum puteți reduce riscul de apariție a ambelor.

Să începem cu pierderea provocată de fricțiune. În termeni simpli, pierderea provocată de fricțiune se referă la presiunea pierdută de lichid ca rezultat al contactului dintre lichidul în mișcare și incinta în care acesta se deplasează. Când transportați apă într-un sistem de pompare a apei, se creează fricțiune cu suprafețele pe care apa le atinge.

În cele din urmă, acest lucru duce la o pierdere de energie și presiune, reducând randamentul întregului sistem. Nicio parte a sistemului dumneavoastră nu este scutită de pierderea provocată de fricțiune – aceasta apare în conducte, coturi și supape. Dar de unde știți nivelul pierderii provocate de fricțiune în sistemul dumneavoastră?

Ei bine, asta depinde de o varietate de parametri, inclusiv: Debitul sistemului Vâscozitatea fluidului Diametrul și lungimea conductei – cu cât conducta este mai mică și mai scurtă, cu atât este mai mare vâscozitatea și cu atât este mai mare pierderea provocată de fricțiune Și în final, suprafața conductelor.

Dacă, de exemplu, pereții conductelor sunt netezi, este mai ușoară pomparea apei prin ele, reducând nivelul pierderii provocate de fricțiune Prin urmare, nivelul pierderii provocate de fricțiune poate fi determinat de viteza cu care este pompată apa, și de dimensiunea conductei Pentru a reduce pierderile provocate de fricțiune, puteți face două lucruri:

1) reduce debitul și

2) mări dimensiunea conductei. În timp ce mărirea dimensiunii conductei crește, de asemenea, costurile inițiale ale sistemului, pe de altă parte, vă va reduce costurile totale cu ciclul de viață, acest aspect transformând-o într-o soluție practică pe termen lung. De obicei, puteți obține date despre pierderea provocată de frecare de la producătorii de conducte, coturi, îmbinări în T și orice alte componente. Acum, să ne îndreptăm atenția spre cavitație.

Cavitația este definită ca formarea rapidă și destrămarea bulelor de aer în apă, cauzată de fierberea apei. În mod normal, apa fierbe la 100 de grade. La această temperatură, apa se transformă în vapori. Dar dacă presiunea sistemului scade, scade și punctul de fierbere.

De exemplu, dacă presiunea dintr-o zonă scade la 0,1 bari, apa din această zonă va începe să fiarbă la 45 de grade în loc de 100 de grade. Și de îndată ce presiunea din aceste zone crește din nou peste punctele de fierbere locale, moleculele vaporizate fac implozie și revin la forma lor lichidă. Acest fenomen se numește cavitație.

De obicei, o veți putea auzi deoarece imploziile creează un zgomot puternic în interiorul conductelor. Cavitația este una dintre cele mai frecvente probleme din orice sistem de conducte în care se pompează apă, și este unul dintre principalii vinovați când vine vorba de deteriorarea pompei și conductelor. Din fericire, există câteva modalități de a reduce riscul de cavitație.

Pur și simplu asigurați-vă că procedați după cum urmează: Coborâți orificiul de admisie al pompei și măriți presiunea de admisie Reduceți pierderea provocată de fricțiune în conducta de aspirație Reduceți debitul pompei Creșteți înălțimea nivelului apei de aspirație Acestea au fost informațiile din modulul nostru de instruire privind pierderea provocată de fricțiune și cavitație. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. 

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 8 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază