Ce este curba unei pompe?

Aflați ce este curba unei pompe, cum poate fi utilizată și ce măsoară.

Pentru a valorifica pompele la maximum,  trebuie să știți cum funcționează cel mai bine acestea.  

Iar pentru a ști,  trebuie să vă familiarizați cu curbele pompelor.  În acest modul,  vă vom prezenta curbele pompelor  și vom analiza la ce sunt acestea folosite.  Să începem.  

În termeni simpli,  o curbă a unei pompe este reprezentarea grafică a performanței pompei.  

Vă oferă informații despre mai multe elemente ale performanței unei pompe,  ajutându-vă să identificați și să selectați pompa potrivită.  Curbele pompelor variază de la o pompă la alta,  iar variațiile depind de mulți factori,  printre care energia electrică și dimensiunea și forma rotorului.  

În forma cea mai simplă,  curbele pompelor arată debitul (Q) și înălțimea de pompare (H) a pompei.  

Debitul este viteza cu care apa trebuie să circule într-un sistem hidraulic,  în timp ce înălțimea de pompare este înălțimea la care o pompă poate ridica apa.  

Acum, să ne uităm puțin la unele dintre cele mai frecvente tipuri de curbe ale pompelor.  

Acestea includ:  Curba QH  Curba ŋ  Curba P2  Și curba NPSH  Curba QH reprezintă înălțimea de pompare pe care pompa o poate realiza la un anumit debit.  De obicei, se măsoară în metri.  

Un avantaj al măsurării înălțimii de pompare în metri  este că curba QH nu este afectată de densitatea lichidului transportat.  

O curbă QH tipică pentru o pompă centrifugă arată  la debit mic înălțime de pompare mare,  iar la debit mare înălțime de pompare mică.  

Curba ŋ, pe de altă parte, măsoară randamentul pompei.  Randamentul este relația dintre energia hidraulică furnizată  și energia utilizată.  

Randamentul depinde de punctul de funcționare,  subliniind importanța selectării unei pompe adecvate cerințelor de debit,  pentru a se asigura că funcționează în cea mai eficientă secțiune de trecere.  Apoi, avem curba P2.  

Curba P2 măsoară relația dintre consumul de energie și debitul unei pompe.  

Majoritatea pompelor centrifuge  prezintă o creștere a valorii P2 atunci când debitul crește.  

În final, există curba NPSH.  

NPSH înseamnă înălțime de aspirație pozitivă netă și denotă presiunea minimă absolută  care trebuie să fie prezentă la partea de aspirație a unei pompe pentru a evita cavitația.  

Cavitația înseamnă apariția de bule mici de abur în pompă  din cauza presiunii prea mici.  Aceasta poate deteriora pompa.  

Valoarea NPSH se măsoară în metri și depinde de debit.  

Atunci când debitul crește, crește și valoarea NPSH.  

Încheiem aici introducerea noastră legată de curbele pompelor.  

Vă mulțumim.  

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 20 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază