O introducere în sistemele solare de pompare a apei
Aflați despre elementele de bază ale sistemelor solare de pompare a apei precum și despre aplicațiile în care acestea pot fi utilizate.
Unele surse de energie, precum cele diesel pot fi nedorit de costisitoare atunci când vine vorba de exploatarea pompei. Din fericire, există o soluție pentru asta: energia solară. Energia solară furnizează energie fiabilă fără niciun cost de exploatare, transformând-o în partenerul perfect pentru orice sistem de pompare a apei, indiferent dacă este destinat pentru producția de apă sau distribuția apei. În acest modul de instruire, vă vom prezenta. sistemele solare de pompare a apei.
În primul rând, vă vom prezenta energia solară în general precum și performanța tipică la care vă puteți aștepta. După aceea, vom analiza mai atent principalele avantaje ale sistemelor de pompare a apei acționate de energia solară. În final, vom folosi un exemplu specific pentru a arăta cum poate fi utilizat un sistem de pompare a apei acționat de energia solară pentru a obține rezultate extraordinare.
Așadar, să începem. Utilizarea energiei solare ca sursă de energie devine din ce în ce mai populară în întreaga lume, și a fost utilizată pentru o varietate de scopuri inclusiv furnizarea de energie pentru locuințe particulare și clădiri comerciale. Radiațiile solare poate furniza până la 600-1000 W/m2 într-o zi însorită.
Într-o zi noroasă, de obicei veți obține între 50-300 W/m2. Dar nu doar cantitatea de soare este cea care determină performanța. Panourile sunt de asemenea influențate de temperatură. De exemplu, atunci când temperatura este mare, tensiunea scade, în timp ce curentul rămâne aproximativ neschimbat, ceea ce înseamnă că este produsă mai puțină energie.
Pe parcursul unei zile perfecte, veți obține aproximativ 10 ore de soare. Totuși, asta nu înseamnă că veți obține același nivel de energie în toate cele 10 ore. De exemplu, dacă soarele răsare la 6 dimineața, nivelurile de radiații nu vor fi suficient de mari pentru a alimenta panourile solare. De obicei, sistemul dumneavoastră solar de pompare va primi cea mai mare energie între orele 10:00 și 16:atunci când soarele strălucește cel mai puternic. În ceea ce privește acționarea sistemelor de pompare a apei, popularitatea tehnologiei de pompare pe bază de energie solară a crescut în ultimii ani. Să analizăm mai atent motivul care a determinat acest lucru.
În primul rând, este vorba despre cost. Costul inițial al panourilor solare era înainte destul de mare. Dar astăzi, prețul panourilor solare continuă să scadă, ceea ce înseamnă că perioada de amortizare devine chiar mai scurtă decât era anterior. Și, deoarece energia este furnizată de soare, nu există niciun cost de exploatare.
Prin comparație, un generator diesel are costuri de exploatare extrem de ridicate. Un alt avantaj principal al sistemelor solare de pompare a apei este nivelul redus de întreținere. De fapt, singura formă de întreținere necesară este o curățare ocazională a panourilor solare. Generatorul diesel, pe de altă parte, necesită un nivel ridicat de întreținere și chiar necesită atenție deplină, deoarece trebuie să fie realimentat cu combustibil în mod regulat. Apoi, mai este și aspectul ecologic al sistemului acționat cu energie solară.
Unul dintre avantajele cele mai evidente ale tehnologiei bazate pe energie solară este faptul că utilizează energie curată, naturală. În comparație cu energia poluantă provenită de la generatoarele diesel, este, de departe, cea mai eficientă energetic soluție. Acum, după ce am subliniat principalele avantaje ale utilizării energiei solare, să ne îndreptăm atenția asupra modului în care funcționează sistemele solare de pompare a apei.
În acest exemplu, vom folosi ca punct de plecare o mică fermă. Obiectivul nostru va fi furnizarea apei pentru animale, și pompa aleasă de noi va fi pompa submersibilă Grundfos SQFlex. În primul rând, trebuie să instalați pompa într-un foraj sau puț. Pompa va aduce apoi la suprafață apa pentru bovine cu ajutorul energiei solare.
Când jgheabul este plin, pompa este automat oprită de semnalul de la întrerupătorul de nivel trimis prin intermediul unei unități de control CU200. Cu toate acestea, puteți de asemenea să continuați să pompați apa și pur și simplu să o stocați într-un rezervor de apă pentru utilizarea ulterioară. Acesta este doar un exemplu de mod în care un sistem de pompare solar poate fi utilizat.
Alte aplicații posibile includ pomparea apei pentru casele izolate, irigarea câmpurilor și furnizarea apei în zonele rurale, care nu sunt conectate la rețeaua energetică. Așadar, acestea au fost informațiile despre elementele de bază ale sistemelor solare de pompare a apei. Haideți să recapitulăm principalele avantaje încă o dată. Prețurile panourilor solare scad.
Adăugând faptul că nu există costuri de exploatare, perioada de amortizare devine și mai scurtă. Sistemele solare de pompare a apei necesită întreținere redusă sau chiar deloc odată ce sunt date în exploatare. Și, în ultimul rând, sistemele solare de pompare a apei utilizează energie curată, naturală.