Beneficiile soluției MIXIT

Alăturați-vă nouă și ghidați-vă prin soluția MIXIT, procesul de dezvoltare a acesteia și numeroasele beneficii pe care le oferă

Când este vorba de bucle de amestec, soluția ideală existentă în prezent pe piață este soluția Grundfos MIXIT. În acest curs, experții noștri vă vor prezenta MIXIT și multiplele ei beneficii și vă vor prezenta parcursul de la ideea inițială până la execuția finală.

Întreaga idee de soluție MIXIT există de mai mulți ani. Când ne uitam la toate componentele independente ale unei bucle de amestecare tradiționale, ne gândim că sigur există un mod de a simplifica o astfel de soluție. Iar apoi clienții noștri au început să facă aceleași observații.

Atunci am știut că ambiția noastră era să creăm o soluție mai puțin complexă. Și astăzi soluția MIXIT oferă acest lucru. Ne-am concentrat mult pe ceea ce au dorit clienții noștri. Am ținut legătura cu mai mulți clienți, și am folosit feedbackul acestora în întregul proces de dezvoltare, testând diferitele versiuni împreună cu aceștia.

A le oferi clienților noștri ce își doresc a reprezentat cea mai importantă piatră de temelie a acestui proiect de dezvoltare; soluția MIXIT. Am avut și ambiția de a face o soluție mai ușor de utilizat și mai flexibilă. În baza funcțiilor de care aveți nevoie puteți face un upgrade al unității MIXIT pentru a vă îndeplini cerințele exacte.

De exemplu, dacă aveți nevoie de conectivitate Fieldbus, doar cumpărați un upgrade de software și deblocați funcția in unitatea MIXIT. Nu este nevoie de niciun hardware suplimentar. Am regândit tot conceptul de buclă de amestec ca o unitate completă, care, împreună cu pompa, funcționează ca o soluție integrală.

Soluția MIXIT gestionează aplicații multiple în fluxul de încălzire, răcire și apă caldă menajeră. În plus, poate viza atât configurațiile cu supape cu două căi, cât și cele cu trei, ceea ce o face să fie o soluție ideală indiferent de aplicație. La punerea în funcţiune a soluției MIXIT, puteți utiliza pur și simplu Grundfos GO pentru a selecta configurația care este adecvată pentru aplicația dumneavoastră.

Un expert virtual vă va ghida, este ușor şi, în acelaşi timp, extrem de flexibil. Soluția MIXIT este cu siguranță alegerea ideală dacă doriți să construiți o buclă de amestec în timp scurt și să asigurați o performanță optimă atunci când terminați lucrarea clientului.

Soluția MIXIT aduce foarte multe avantaje. Totul este încorporat în soluție, așadar nu există conducte suplimentare. Aceasta va economisi, evident, mult timp. În plus, toți senzorii sunt cablați, și tot ce trebuie să faceți este să conectați cablul de alimentare.

Este o soluție inteligentă proiectată pentru a ușura viața clienților noștri. De exemplu, nu depinde de presiune, așadar, chiar și la presiune diferențială primară variabilă, va asigura o reglare stabilă.

Și pe lângă aceasta, debitmetrul încorporat măsoară debitul primar, iar împreună cu temperatura de pe partea primară, soluția MIXIT poate oferi monitorizarea în timp real a consumului de căldură. Aceasta demonstrează cu adevărat modul în care integrarea componentelor aduce beneficii clienţilor.

Procesele de punere în funcțiune și configurare a sistemului sunt ușoare. Să spunem că doriți să adăugați funcții suplimentare, precum un senzor suplimentar, MIXIT are experți și ghiduri de setare integrate pentru a vă ajuta.

Toate acestea provin din ambiția noastră fundamentală de a crea o soluție mai simplă și mai ușor de utilizat. Soluția MIXIT este creată pentru viitor. Aceasta oferă conectivitate integrată, este compatibilă cu platforma noastră cloud, Grundfos iSolutions Cloud, are Fieldbus integrat pentru integrarea ușoară în BMS.

Și toate soluțiile MIXIT sunt livrate și cu o soluție de monitorizare gratuită! Doar conectați cablul și soluția MIXIT este conectată. Pe viitor, ambiția noastră este să putem obține tot felul de date importante și să folosim învățarea automată și tehnologia IA pentru analiza acestor date.

Noi credem că acesta va fi cel mai inteligent mod de a optimiza soluția MIXIT. Clienții noștri au fost aici la fiecare pas al parcursului nostru. De la dezvoltarea conceptului, până la construirea hardware-ului și implementarea conectivității. Suntem siguri că soluția MIXIT vă poate oferi soluția de bucla de amestec optimă acum și pe viitor.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 20 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar