Introducere generală în bucle de amestecare
Obțineți o privire de ansamblu asupra teoriei din spatele buclelor de amestecare și aflați despre diferitele modele și despre ce le diferențiază
Când este vorba despre controlul temperaturii debitului, buclele de amestec sunt cruciale. În acest modul, vă vom oferi o prezentare generală a buclelor de amestec, de ce sunt folosite și cum pot fi proiectate.
Vom aborda și diferitele componente care formează o buclă de amestec. Să începem.
În primul rând, sistemele de bucle de amestec au scopul de a regla temperatura debitului apei. Acestea constau dintr-o parte primară şi o parte secundară. Debitul pe partea primară este controlat de supapă, iar debitul pe partea secundară este controlat de pompă. În termeni simpli, principiul de bază al unei bucle de amestecare este de a amesteca apa primară cu apa de retur într-o proporție adecvată pentru a obține temperatura necesară a debitului.
Dar de ce ați folosi bucla de amestec? Ei bine, unul dintre principalele motive este acela că o buclă de amestec are capacitatea de a împărți pe zone temperatura din clădiri. De obicei, clădirile mai mari sunt împărțite pe zone. Toate aceste zone au nevoi diferite.
Deci, dacă o parte a clădirii este expusă mai puțin la soare decât o altă parte, acea secţiune a clădirii poate necesita mai multă încălzire. De asemenea, aceasta poate depinde de nivelul mediu de utilizare un spațiu de birouri este în principal utilizat de luni până vineri, pe când o zonă comercială este activă și în timpul weekendurilor.
Să controlați temperatura debitului unei zone, vă trebuie o buclă de amestec. Deoarece o instalație de încălzire în fiecare zonă constă din radiatoare, un sistem de încălzire prin pardoseală sau unități de tratare a aerului, toate au nevoie de o temperatură diferită a debitului.
În plus, utilizând compensarea temperaturii exterioare, în care temperatura debitului este reglată în funcție de temperatura exterioară, pierderile de căldură prin transmisie vor scădea de obicei, crescând astfel economiile de energie până la 5-10 %.
Așadar, cu compensarea temperaturii exterioare, puteți obține cel mai bun confort posibil cu cel mai mic posibil consum de energie. Există mai multe tipuri de bucle de amestec. Cele mai comune sunt cu circuit de injectare presurizat cu o supapă cu 2 căi, și un circuit de amestecare nepresurizat cu o supapă cu trei căi. Să analizăm în detaliu.
Într-un circuit de injectare presurizat cu o supapă cu două căi, pompa primară va împinge de obicei apa în bucla de amestec prin supapa de pe partea primară. Într-un circuit de amestecare nepresurizat cu o supapă cu trei căi, pompa este pe partea secundară, și de aici va aspira de obicei apa în bucla de amestec prin supapă, când este deschisă.
Acum, după ce am abordat aceste tipuri de circuite, haideți să parcurgem componentele unui sistem cu buclă de amestec. În primul rând aveți supapa de control. Aceasta este supapa care reglează mediul circulant controlând astfel temperatura debitului. Apoi, există vana de echilibrare. Echilibrarea pe partea primară ajută la evitarea penuriei între zone, contribuind la un delta-T optim între alimentare și retur.
Apoi, există controlerul de presiune diferențială. În sistemele cu debit variabil, va exista o presiune variabilă pe partea primară. Deci, dacă presiunea crește la un nivel mai ridicat decât presiunea dorită, controlerul de presiune diferențială se va asigura că primiți în continuare volumul de apă pentru care v-ați dimensionat bucla de amestecare.
Următoarele sunt supapele de reținere. În termeni simpli, rolul acestora este de a preveni refluxul nedorit. În final, există un controler şi senzorii de temperatură. Prin primirea semnalului atât de la aplicație cât și de la senzorii de temperatură exterioară, controlerul comandă temperatura debitului printr-o curbă de încălzire, de exemplu.
Conectarea buclei de amestec la un sistem de management al clădirii vă permite să vă controlați și monitorizați sistemul de la distanță. Astfel, încheiem prezentarea sistemelor de bucle de amestec.
Să recapitulăm: Buclele de amestec sunt cruciale în reglarea temperaturii debitului lichidului. Prin controlul zonelor individuale dintr-o clădire, cu o buclă de amestec, puteți asigura un nivel înalt de confort, în timp ce compensarea temperaturii exterioare duce la economii de energie.
Există mai multe tipuri de aplicații și circuite hidraulice pentru diferite circumstanțe. Și, în final, vă puteți controla sistemul de buclă de amestec local sau de la distanță prin soluția BMS preferată.