Rolul pompelor inteligente în sistemele de încălzire
În acest modul despre rolul pompelor de circulație inteligente în echilibrarea sistemului de încălzire al unei clădiri comerciale, veți afla cum ajută acestea la creșterea randamentului total al sistemului, pentru a depăși provocările pe care le întâmpină, de obicei, proprietarii și administratorii de clădiri.
Bun-venit la acest modul ECADEMY despre rolul pompelor de circulație inteligente în echilibrarea sistemului de încălzire al unei clădiri comerciale.
La proiectarea unui sistem de încălzire, trebuie privit sistemul în ansamblu pentru a crește la maximum randamentul total și a face față provocărilor întâmpinate de proprietarii și administratorii de clădiri.
Acest curs va aborda pe scurt provocările costurilor de exploatare mari, cauzate de dezechilibrul sistemului. Apoi, vom analiza modul de rezolvare a acestei probleme prin utilizarea de pompe inteligente și corecta punere în funcțiune a sistemului. Să începem.
Motivul pentru care atât de multe sisteme sunt dezechilibrate este în general datorat punerii inadevate în funcțiune a sistemelor de încălzire. Atunci, provocarea constă în identificarea cauzei. Este posibil ca un contractor responsabil cu punerea în funcțiune:
- să nu fie instruit sau pregătit corespunzător pentru a efectua sarcina,
- să nu aibă suficient timp sau să aibă date puține sau deloc pentru o punere în funcțiune adecvată.
Motivul ar putea fi și complexitatea sistemului de încălzire, care este format din mai multe componente autonome diferite, ce necesită o punere în funcțiune individuală; se poate întâmpla ca aceste componente să se influențeze reciproc, crescând astfel considerabil complexitatea. Aceasta ar putea duce la:
- un consum efectiv de energie care depășește consumul de energie proiectat;
- Coeficient Delta T scăzut și penalități de la companiile de utilități;
- Preaplin sau apă insuficientă între zone și
- Consum mai mare de energie, dar confort redus pentru utilizatorul final.
Să analizăm mai atent dezechilibrul datorat punerii în funcțiune inadecvate, care reprezintă unul dintre cele mai dificile aspecte ale sistemelor HVAC, și care este, însă, crucial.
Dezechilibrul înseamnă că în anumite zone ale sistemului curge prea multă apă, iar în alte zone, prea puțină. Acest lucru poate fi cauzat de supapele de reglare ale pompei, care nu au fost reglate corect.
Totuși, această problemă se poate agrava dacă pompa, de lângă supapa de reglare, nu are propria funcție integrată de limitare a debitului, cum se întâmplă la majoritatea pompelor.
Astfel apare o situație de preaplin sau de apă insuficientă în circuit sau zonal, deoarece pompa nu poate monitoriza și, astfel, limita debitul doar la cantitatea necesară.
Acest lucru va spori consumul de energie și va afecta și climatul interior. Lipsa de echilibru va duce la o distribuție neuniformă a căldurii în clădire și va afecta nivelul de confort.
Cu funcția FLOWLIMIT integrată în pompele de circulație inteligente, provocările prezentate anterior sunt depășite, cu avantajele de:
- Permiterea unei instalări și a unei puneri în funcțiune mai eficiente ale pompelor;
- Asigurarea unei puneri în funcțiune adecvate a pompelor;
- Economii la costurile aferente supapelor de reglare a pompei și costurile operaționale, deoarece pompa nu va trebui să compenseze pierderile de presiune din supapa de reglare;
- Reducerea riscului de preaplin sau apă insuficientă între zone.
Evident, o pompă Grundfos inteligentă cu FLOWLIMIT este compatibilă cu toate protocoalele BMS comune.
În încheiere, să analizăm potențialul existent care constă într-o proiectare atentă a sistemului de încălzire.
Știm că un sistem bine echilibrat este mult mai eficient energetic și rentabil, dar merită și să monitorizați pierderea de energie. Știm cum FLOWLIMIT îmbunătățește randa- mentul total al sistemelor de încălzire, deoarece FLOWLIMIT permite pompei să controleze foarte precis debitul. Acest lucru elimină nevoia de supape de reglare a pompei, asigurând faptul că debitele proiectate nu sunt depășite.
Un sistem pus în funcțiune inadecvat cu un Delta T redus și, în consecință, cu temperaturi mari de retur este adesea cauza principală a costurilor de exploatare mari. De aceea, investițiile în pompe de circulație inteligente, asigurarea unui debit corect la punerea în funcțiune precum și echilibrarea și asigurarea unei lucrării adecvate de la început sunt pași esențiali pentru îmbunătățirea randamentului sistemului de încălzire, și care, la rândul său, vă permite mărirea potențialului comercial datorită axării mai mari pe randamentul sistemului și al pompei.