Cum să asigurați continuu o eficiență ridicată în aplicațiile pentru consum de apă
Aflați cele mai frecvente motive pentru pierderea randamentului și cum puteți rezolva problema.
Performanța pompei în aplicațiile pentru captarea apei se va modifica în mod inevitabil, în timp. În această activitate vom prezenta cele mai dese motive ale scăderii randamentului și vă vom oferi informații despre ce puteți face pentru a contracara pierderea.
Singurul mod real de a cunoaște starea pompei dumneavoastră este monitorizarea. Monitorizarea poate fi o inspecție manuală din când în când, sau conform unei programări.
Totuși, cea mai eficientă monitorizare, este cea online, de la distanță, care poate fi configurată cu avertismente și alarme. În acest fel, pot fi luate măsuri imediat dacă datele încep să indice că există probleme sau dacă un element trebuie reparat imediat.
Cele mai frecvente motive pentru scăderea randamentului pompei sunt:
- Modificări ale cererii de apă
- Modificări ale nivelului static al apei
- Pierderea prin frecare în sistem
- Sau uzarea pompei.
Să le analizăm pe rând, pentru a afla cum puteți gestiona problemele. O modificare a cererii de apă poate fi cauzată de adăugarea în sistem a mai multor consumatori sau de eliminarea unora dintre consumatorii existenți.
Modificările înseamnă că pompa nu va mai funcționa la cel mai bun randament al său – de exemplu, deoarece este necesar un debit mai mare și, în consecință, presiunea scade.
O soluție va fi să înlocuiți pompa cu o pompă dimensionată pentru cerințele corecte Astfel veți economisi bani la energie și veți obține o performanță mai bună a pompei.
O altă soluție este să instalați un convertizor de frecvență variabilă, care adaptează automat performanța pompei pentru a acoperi cererea prin reglarea vitezei și să vă asigurați că pompa funcționează întotdeauna la cel mai bun randament.
Dacă cererea de apă crește, ați putea avea în vedere și proiectarea unui puț suplimentar. Acum, să revenim la nivelul static al apei.
Dacă nivelul static al apei scade, nevoia de presiune se modifică odată cu acesta.
Pompa trebuie să ridice apa mai sus, pentru a compensa scăderea nivelului static al apei – ceea ce reduce presiunea. Dacă nivelul static al apei continuă să scadă, pompa nu va mai putea să îndeplinească necesitățile de presiune și va trebui înlocuită.
Uneori, un convertizor de frecvență variabilă poate fi o soluție alternativă, deoarece îi permite pompei să funcționeze la o viteză ușor mai mare.
Totuși, rețineți că o viteză mai mare va crește sarcina motorului, deci asigurați-vă că există suficientă rezervă de putere în motor pentru funcționarea la viteza necesară.
Randamentul pompei poate fi redus și din cauza pierderii prin frecare în conducte atunci când se acumulează depuneri de calcar. Depunerile de calcar sunt imposibil de evitat și, în situațiile foarte grave, poate fi necesară curățarea sau înlocuirea conductelor.
Cu toate acestea, există o altă soluție, pe termen mai lung, dacă problema este luată în calcul la începutul proiectării puțului.
Dacă se utilizează țevi flexibile în loc de conducte tradiționale, depunerile de calcar se vor desprinde de interiorul țevii de fiecare dată când pompa pornește, deoarece țeava se extinde ușor, în mod automat, când este presurizată.
Ca ultim aspect, există problema uzurii. Pompele vor funcționa timp de mulți ani fără probleme, dacă apa este curată și fără nisip și alte particule abrazive.
Totuși, dacă un puț continuă să producă nisip, pompa se va uza mai repede decât în mod normal. Este imposibil de spus cât de repede, dar, în cele din urmă, pompa va fi distrusă.
Uneori, aceste probleme pot fi minimizate prin simpla reducere a debitului, dar, în cele mai multe cazuri, nu va fi suficient. O soluție ar putea fi instalarea unui dispozitiv care separă nisipul de apă înainte ca acesta să intre în pompă.
Alternativ, doar un proces de recuperare sau un nou puț este răspunsul. Așadar, monitorizarea pompelor și puțurilor este o idee foarte bună.
Vă permite să depistați și să abordați modificările de debit și presiune, consumul crescut de energie sau orice altă abatere de la curba de performanță stabilită și, astfel, să mențineți un randament ridicat al aplicației dumneavoastră de captare a apei.