Înlocuiți pompa de încălzire acum și economisiți anual până la 195 de euro, fără pierderi de confort.

20 de milioane de pompe trebuie înlocuite. Și a dvs. este una dintre ele?

În vremurile crizei climatice și a prețurilor exorbitante la energie, a face economii este mai mult decât de înțeles. Însă, multe din oportunitățile de economisire impun restricții și pierderea confortului în activitățile zilnice: duș cu apă rece, oprirea căldurii sau statul pe întuneric seara. Așa arată economisirea energiei în modul anevoios!

Însă, există și o altă modalitate. De exemplu, prin înlocuirea unuia dintre consumatorii majori de energie din locuința dvs.: pompa de încălzire. Potrivit Asociație Federale a Industriei Încălzirii din Germania, aproximativ 20 de milioane de pompe din întregul teritoriu german sunt învechite și trebuie înlocuite. Această măsură de economisire are trei avantaje: Funcționează imediat, oferă recuperarea investiției într-un timp scurt și nu presupune în niciun fel pierderea confortului. Și acest lucru înseamnă economisire, însă în mod inteligent.



Două cifre de impact pentru înlocuirea pompei de încălzire

Economisiți multe costuri. Întrucât pompele de încălzire vechi funcționează la capacitate maximă și consumă mai mult decât consumatori de energie bine cunoscuți precum frigiderele și aragazele electrice. Cu prețurile pe care le are în momentul de față energia electrică, puteți economisi, în mod real, aproximativ 195€ pe an.

 

Vă aduceți contribuția în domeniul climat. O pompă de circulație modernă se adaptează întotdeauna nevoilor reale și este mult mai economică. Proprietarii de locuințe își pot reduce astfel consumul de energie și emisiile asociate cu aproximativ 85%.


 

și economisiți energie în mod inteligent

Dispozitive care economisesc eficient energia în locul marilor consumatori vechi

Moderne Heizungspumpen machen einen Unterschied. Alte Geräte verfügen meist über nur eine Leistungsstufe und passen sich nicht dem tatsächlichen Bedarf an. So kommen sie oft auf einen jährlichen Verbrauch von 400–600 kWh. Aktuellste Hocheffizienzpumpen passen sich hingegen automatisch und stufenlos an den Heizbedarf an und wirken sich daher nur mit 50–100 kWh auf die Stromrechnung aus. Im Mittel läuft das auf eine Einsparung zwischen 80 und 90 % hinaus.

Costuri suportabile – amortizate rapid

Ținând cont de prețul actual al energiei electrice, economiile anuale se pot ridica la până la 195 de euro. Dacă faceți o comparație cu investiția necesară, de aproximativ 600 de euro, pentru noua pompă, avantajul este cât se poate de clar: valoarea investiției pentru înlocuirea pompei este recuperată în trei ani. Dacă luăm în considerare o durată medie de funcționare de 15 ani, economiile sunt chiar de 2.700 de euro. Și există, de asemenea, finanțare guvernamentală pentru optimizarea încălzirii - deci, investiția merită și mai mult. 

Vreți să economisiți și mai mult? Cu echilibrarea hidraulică!

Cu toate acestea, există chiar și mai multe posibilități în sistemul nostru de încălzire, prin care puteți face economii. Deoarece foarte multe sisteme nu sunt echilibrate hidraulic. Acest lucru înseamnă că radiatoarele de lângă cazan primesc prea multă căldură, în timp ce radiatoarele situate mai departe primesc mult prea puțină. Iată, deci, cum se pierde energia. Întregul sistem este perfect reglat prin echilibrarea hidraulică, ceea ce duce la un consum de energie cu 15% mai mic și, în același timp, la un confort sporit. Pompele de încălzire moderne, precum ALPHA2 îi permit instalatorului să efectueze echilibrarea hidraulică într-un mod foarte inovator datorită funcției integrate.

Alegeți modul inteligent – Economisiți energie prin înlocuirea pompei.

O metodă fără efort, cu o investiție mică și un profit (eficiență) considerabil.

Economisirea este obligatorie, așa că, de ce să mai așteptați?

Începând cu 1 octombrie 2022, noua Ordonanță privind asigurarea aprovizionării cu energie prin măsuri eficiente pe termen mediu (EnSimiMaV) a intrat în vigoare. Aceasta îi obligă pe toți operatorii de sisteme de încălzire pe gaz să efectueze o verificare a sistemului în termen de 24 de luni și să elimine ineficiențele identificate. Acest lucru este valabil și pentru pompa de încălzire. Pentru proprietarii de locuințe, putem spune: Dacă înlocuirea va fi oricum obligatorie în curând, de ce să nu începeți să economisiți chiar acum? Și, ceea ce pledează în favoarea stabilirii unei întâlniri cu instalatorul dvs. cât mai curând posibil: Dacă aveți de gând să înlocuiți pompa primăvara sau vara, nu va trebui nici măcar să suferiți de frig în această scurtă perioadă de tranziție.

Economisiți cu ALPHA2

Pompa Grundfos ALPHA2 este o pompă de circulație foarte eficientă, cu viteză controlată, pentru clădiri mici și mijlocii. Se caracterizează printr-o instalare fără probleme și o operare simplă. De asemenea, acceptă echilibrarea hidraulică simplă printr-o aplicație conectată, pe care un instalator o poate folosi pentru a optimiza în continuare sistemul de încălzire și, astfel, a-l face și mai economic.