Caz

În Alpii friguroși și îndepărtați, un inginer specializat în instalații de încălzire are nevoie de fiabilitate

Ca individ, companie și societate, este foarte important să ne gândim la mediul înconjurător. Este foarte importantă economisirea de energie fără a face compromisuri în materie de confort.
Johannes Widmoser, Inginer Consultant, Energietechnik GmbH

Johannes Widmoser urcă pe un munte plin de zăpadă, învăluit în ceață, cu ajutorul unei telegondole. Și-a petrecut toată după-amiaza la birou și acum va vizita una dintre poveștile sale de succes. Este o după-amiază târzie în stațiunea de schi Waidring-Steinplatte din Tirol, Austria. Ceața și gheața reduc vizibilitatea aproape total în exteriorul geamurilor telecabinei.

„Priveliștea este minunată atunci când vremea este bună”, a menționat acesta, arătând pe fereastră către peisajul pe care nu-l poate vedea. „Acesta este Lacul Pillersee, iar lanțul muntos Loferer se află acolo.” Cabina nu scoate zgomot, apoi chu-gu-chu-gu-chu-gu-chu-gu, deoarece cablul său de conectare trece pe lângă roțile unui turn de susținere.

Johannes Widmoser, inginer consultant pentru Energietechnik GmbH, proiectează sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) pentru clienții aflați în această zonă a Alpilor. Clădirile nu sunt mereu accesibile și multe dintre aceste afaceri turistice se află la limita supraviețuirii. Acest lucru influențează decizia lui Johannes atunci când specifică toate componentele sistemului, precum pompele.

„Se pune mare preț pe calitate”, precizează acesta. „Pe de o parte, pe fiabilitate. Și pe de altă parte, pe economisirea energiei.”

El urmează să viziteze o clădire al cărei sistem de încălzire a fost proiectat în 2014: Panorama Tenne, un bar „apres-ski“ pentru 220 de persoane, situat pe muntele Steinplatte.

Telegondola ajunge în vârf și Johannes iese, trecând pe lângă schiori și un afișaj digital roșu, care indică -9 °C. El își ridică gluga și urcă dealul rapid, făcându-și drum prin zăpadă. Din ceață apare o cabană din lemn, cu o lumină caldă care răzbate prin ferestre. Johannes intră și salută personalul din spatele barului, desfăcându-și larg brațele.

„Aceasta este Panorama Tenne”, menționează el cu un zâmbet larg. „Plăcut și cald.”

“As a new building, it was designed to ensure the lowest possible energy expenditure with the latest pumps, such as the MAGNA3 and the ALPHA3,” says Johannes Widmoser of Energietechnik GmbH.

E necesar ca sistemul de încălzire să funcționeze fără probleme

Johannes face un tur rapid al camerelor deschise, șemineelor, canapelelor, zonelor de relaxare și barului. Ferestrele uriașe – care, de obicei, oferă o priveliște  montană spectaculoasă - arată acum un cer întunecat și albăstrui. „Această clădire se află într-o locație alpină înaltă. Accesul este anevoios pe timp de iarnă, cu echipamente, iar efectuarea de reparații este dificilă. Încălzirea trebuie să funcționeze fără probleme în permanență.”

El coboară scările la subsol, trecând pe lângă butoaiele de bere și sticlele cu apă minerală, în camera tehnică. Un cazan cu combustibil gazos și un rezervor de apă caldă ocupă un perete, iar un șir de pompe roșii se întinde de-a lungul altui perete - Grundfos ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 și UPS. Aceste unități asigură circulația pentru încălzirea prin pardoseală, radiatoare și apă caldă.

„Fiind o clădire nouă, a fost proiectată să asigure cel mai redus consum de energie posibil cu cele mai noi pompe, precum MAGNA3 și ALPHA3”, adaugă el.

Înapoi la parter, Johannes îl salută pe unul dintre proprietarii stațiunii de schi, Andreas Grunbacher.

„Pentru noi, cel mai important este ca oaspeții să se simtă aici ca acasă”, precizează Andreas. „Ca atmosfera să fie plăcută și temperatura interioară adecvată. Sistemul de încălzire este cel mai important factor. Acesta trebuie să încălzească în mod adecvat atunci când temperaturile exterioare sunt la minus 10 sau plus 10 grade. Și este important ca pompele să economisească energie, fără a se defecta. Dacă ceva se defectează, în orice caz nu este bine pentru NOI.”

Johannes iese afară, în noaptea friguroasă. Ceața s-a ridicat, dezvăluind în depărtare un lanț muntos. „Nu trebuie să generăm energia de care nu avem nevoie. „La nivel individual, de companie și societate, este foarte important să ne gândim la mediul înconjurător și să economisim energie. Este foarte importantă economisirea de energie fără a face compromisuri în materie de confort.”

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.