Forskning og innsikt
Guide til riktig tappevannspumpe
Få øyeblikkelig varmtvann i kranen
Kinderegget: Umiddelbart varmtvann fra kranen, redusert spillvann, lavere strømforbruk og dermed et mindre klimaavtrykk. Det er hva Grundfos´ markedsledende sirkulasjonspumper innen tappevannsegmentet kan by på.
Tekst: Guri Haram/ desken.no
Alle gode ting er tre. Motorteknologien til Grundfos er verdensledende og inngår i alle de tre tappevannspumpene deres. Dette takket være permanentmagnetiserte motorer. I EUs pumpedirektiv, ligger Grundfos´ modeller høyt rangert. Pumpene er gjennomtenkte, intuitive og energieffektive, samt har innstillinger for rask og enkel oppstart. De er dessuten enkle å installere for rørlegger.
– Vi er en innovasjonsbedrift, og var først ute med elektroniske styringer. Vi har også stått for mye av utviklingen til det sirkulasjonspumpene har blitt til i dag. Hele tiden har vi ledet an teknologiutviklingen, forteller salgsingeniør VVS i Grundfos André Sundli Barka.
Pumpene i de tre kategoriene har likevel noen skillepunkter.
Comfort er pumpene som passer best til en- og tomannsbolig. Alpha2 N passer bedre til rekkehus og mindre sameier med felles varmtvann og mellomstore bygg. Mens Magna3 N er beregnet for de største byggene, eller for smarthus-entusiaster. Her har man mulighet for intelligent styring og energiovervåkning.
N-bokstav bak navnet er en internbetegnelse for at pumpen er produsert i rustfritt materiale.
– Det er viktig å bruke pumper som tåler oksygenrikt vann i tappevannsanlegg. En vanlig sirkulasjonspumpe ville rustet i stykker ganske raskt, forklarer han.
Comfort – rett og slett komfortabelt
For å få varmtvann i kjøkkenkranen og dusjen, må man strengt tatt ikke ha pumpe. Salgsingeniøren i Grundfos understreker at det her nettopp er snakk om komfort.
– Med en Comfort-pumpe får du oppvarmet vann helt framme ved kranen. Ellers må du vente mellom 10 og 20 sekunder, og samtidig tappe unødvendig vann, sier han.
Har du vannmåler kan du se at det tappes mye vann bare for å få vannet frem til kranen, ifølge Barka.
– En gjennomsnittlig familie tapper 16 000 liter rent vann rett ut i avløpet hvert år, opplyser han.
Comfort-modellene er små og relativt rimelige, samt kompakte og enkle å installere. Pumpene har formstøpt isolasjon, tilpasset den enkelte pumpe.
Comfort har to pumpeutgaver, derav flertallsbenevnelsen. Comfort Basic er nettopp en grunnvariant. Pumpen kan komme ferdigmontert med stengeventiler eller uten. Med Basic-utgaven får man en pumpe som går hele tiden.
– Det er det vi kaller en dum pumpe, sier salgsingeniøren med et smil. Du må nemlig opp på Autoadapt-utgaven for å få en smart pumpe som gjenkjenner forbruksmønsteret ditt.
Denne pumpen har 3 forskjellige innstillinger og kan skru seg av når den «vet» at ingen bruker varmtvann, for eksempel om natten eller i arbeidstiden.
– Den lærer seg altså husets forbruksmønster; en ekstern temperatursensor snakker med pumpen og avleser forbruket. Dermed kan den drifte etter behov, forklarer Barka.
Smartpumpen er et høykvalitetsprodukt som også kan jobbe slik at du hele tiden har en minimumstemperatur i sløyfa. Får den for lite varme, vil den gire seg opp.
– Det er den nest beste funksjonen. Det gir god legionella-sikring og motvirker groing i rørene, forteller han.
Med Autoadapt-varianten i stedet for en vanlig ikke-regulerbarpumpe, kan du ifølge ingeniøren spare opptil 96 prosent strøm. I tillegg kommer inntil 48 prosent besparelse på oppvarming av varmtvann.
– Det er et fint å være klar over, spesielt i disse tider med eskalerende strømpriser. Har du varmtvann i kranen, men ikke en pumpe som går, blir vannet etter hvert kaldt i røret. Da er energien tapt. Men med pumpe vil vannet sirkulere tilbake til bereder, sier han.
For en rørlegger er innsalget lettere med en energieffektiv pumpe, men ikke minst selger pumper som gir god komfort. Selv om det kan være besparelser å hente over tid, understreker Barka at med Comfort-modellene er komfort-aspektet viktigst.
Velg den beste tappevannspumpen for deg
Å velge riktig COMFORT tappevannspumpe for en bestemt jobb har aldri vært enklere. Finn passende produkt her, eller last ned og print ut valgguiden for å ha med på farten.
Alpha2 N – den trygge og velkjente traveren
Skal du ha en pumpe for en større vannmengde, må du opp på neste nivå. Alpha2-pumpen vil da være den gode hjelperen.
– Dette er en mer allsidig pumpe, tilpasset sirkulasjon i varme og kjøleanlegg, sier ingeniøren.
Likevel er dette markedets beste tappevannspumpe med tanke på kvalitet og energiforbruk, ifølge Grundfos.
– Det er rett og slett bare en bra pumpe. Den trygge og stabile typen, som går og går. Den passer typisk fra tomannsboliger til mindre blokker og rekkehus, sier han.
Bor du i et sameie, og er usikker på om dette er pumpen dere allerede har, spør en rørlegger, råder han.
– Ellers kan du se om berederen har et returrør med en pumpe montert på, typisk i det tekniske rommet, sier han.
Magna3 N – nåtidens pumpe
Til slutt har du Magna3 N, som har et større utvalg.
– Dette er en av våre mest avanserte produkter. Vi lanserte denne avanserte pumpen allerede i 2012, og var dermed først ute med en pumpe på dette nivået. Og med senere oppgraderinger er det fremdeles Magna-serien som er den mest anvendelige pumpen, til alle typer sirkulasjonsanlegg. Modellen består av så mange utgaver at den kan tilpasses alt fra et bolighus til store boligblokker og industribygg. Der har du hele skalaen, sier han.
Magna3 N er en påkostet pumpe som passer best til de største byggene; alt fra boligkomplekser til flyplasser. Eller til smarthus-entusiaster.
– Dette er toppmodellen! Det flotte er at den har muligheter for avansert regulering, og kan driftes fra et smarthusanlegg. Pumpen har temperatur- og mengdesensor og kan derfor innstilles på en bestemt temperatur, forteller han.
Pumpen er tilpasset dagens krav til energiovervåking. Det gir bedre kontroll for anleggene. Med denne pumpen leveres riktig vannmengde til helt rett trykk, og til minst mulig energiforbruk.
– Der har du den! Til de fleste store anlegg kan du velge denne på grunn av kapasiteten og muligheten for kontinuerlig overvåking. Til et hotell for eksempel, blir de andre pumpene for små, sier han.
En fiffig detalj er at pumpen lagrer all historikk.
– Du kan lese av hvor hardt den har gått og vannets temperatur. Der har du noe for nerdene eller vaktmesteren, ler ingeniøren.
Det er nesten ingen begrensninger for hvor mye informasjon som kan hentes ut av den. I dag kan du lese av informasjonen i en «app».
– Magna3 N er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Dette er rett og slett nåtidens pumpe, avslutter ingeniøren.
Om Grundfos sirkulasjons og tappevannspumper
Sirkulasjonspumpene til Grundfos har vært tilgjengelig i Norge siden 1947. Norge var første valgte eksportland for danskene, som senere erobret verdensmarkedet.
Magna3 N er nåtidens pumpe. Tilpasset dagens krav for energiovervåking og detaljstyring. Den gir bedre kontroll for anleggene.
Pumpene har standardgaranti på to år, samt en forenklet ettårig garantiordning. – Er ikke rørlegger fornøyd, kan han levere tilbake. Vi tilbyr da nytt produkt, uansett årsak, sier salgsingeniør VVS André Sundli Barka, i Grundfos.
Er du lei av kaldt vann fra kranen i flere sekunder, eller kaldt vann i dusjen, kan en ny pumpe være neste steg.