Ingeniørhåndbok
Få teknisk håndbok for kjeler og systemer
Kavitasjon er hovedårsaken til havari i pumpesystemer - og de høye temperaturene i dampkjel-systemet øker risikoen for at det oppstår.
Avoiding cavitation requires considerations of the pressure available at the inlet of the pump in order to make sure that NPSHA > NPSHR.
Last ned manualen nå
Vår tekniske manual dekker de mest kritiske aspektene ved prosjektet ditt. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en e-post som gir øyeblikkelig tilgang til manualen.
Takk! Du er nesten i mål.
Du vil straks motta innholdet på mail.
Tusen takk for at du registrerte deg. Nå er det bare å lene seg tilbake og se frem til å motta personlig tilpasset informasjon fra Grundfos om de siste nyhetene, verktøyene, produktene, applikasjonene, arrangementene og kampanjene.
Frem til da kan du ta en titt på personvernerklæringen vår hvis du er den typen som liker å lese om personopplysninger og rettigheter.
En siste ting: hvis du på et tidspunkt ikke ønsker å fortsette, kan du selvfølgelig trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
Damp, vann, olje?
Avhengig av varmebehovet er kjeler delt inn i tre hovedgrupper. Den ene er dampkjeler, som brukes på grunn av det høye latente energiinnholdet. Lær mer om dette samt termisk oljekjeler og varmtvannskjeler.
Fordelene ved å utelukke kontrollventiler
Ikke noe trykktap over kjelfødeventilen, kjelføding er justert i henhold til dampforbruk og energibesparelser ved pumpedrift:
Fordelene ved å kontrollere nivået i kjelen direkte med pumper som har variabel hastighet er langt fra ubetydelige. Faktisk er pengene som er spart sammenlignbar med prisen på en kjelfødeventil pluss vedlikeholdskostnader.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Andre relaterte artikler og innsikt
Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.
Relaterte bruksområder
Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.
Relaterede produkter
Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.