Forstå grunnvann Hva er det (og hvordan kom det seg dit)?

Prosessen starter med en regndråpe som treffer jordens overflate, og vannet transporteres gjennom bakken og danner akviferene, som vi deretter utnytter til våre formål. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare hvordan grunnvannsakviferer blir til.

Vann er viktig for alt liv på jorden.  

Det er en viktig byggestein for alle levende organismer,  både mennesker, dyr og vegetasjon.  

Vann, spesielt ferskvann  er en viktig ressurs å forstå og beskytte.  

I denne videoserien skal jeg snakke om det skjulte vannet,  vannet i undergrunnen som vi kaller grunnvann.  

Grunnvann er en del av den større vannsyklusen.  

Regn siver dypt inn i undergrunnen og blir til grunnvann. 

Den beveger seg gjennom bakken og kommer tilbake til overflaten  i elver, innsjøer eller i havet.  

Fra disse vannmassene vil det til slutt fordampe, danne skyer  og komme tilbake til bakken som nedbør.  

For å forstå grunnvann, la oss se på hva som skjer når regn treffer bakken.  

Deler av det vil fordampe direkte fra bakken som vann i gassform.  

En annen del av vannet siver ned i bakken.  

Herfra vil det sannsynligvis bli absorbert av planterøtter  og gå tilbake til atmosfæren som transpirasjon fra bladene.  

Den delen av vannet som unnslipper planterøtter,  fortsetter reisen gjennom bakken og blir en del av grunnvannet.  

Vannet vil bevege seg i hulrommet mellom sandkorn i undergrunnen.  Denne banen vil stort sett være vertikal, kun drevet av tyngdekraften.  På et tidspunkt har det samlet seg så mye vann  at hulrommet mellom sandkorn er helt fylt med vann.  

Det er dette vi ser med den røde fargen jeg ga vannet her.  

På dette nivået har vanndråpen vår har nådd grunnvannsspeilet.  

Den delen av nedbøren som danner nytt grunnvann  kalles oppfyllingen.  

Oppfyllingen varierer fra nesten ingenting i tørre områder  til ca. 

én meter i svært våte områder.  

I Danmark er oppfyllingen ca. ti centimeter per år,  dvs. tilsvarende ca. 100 liter per kvadratmeter.  

Videre herfra vil vannet vil drives av tyngdekraften,  men av trykkgradienter fra høyt trykk til lavt trykk.  

Partikkelsporene vil være buede stier  som bringer vannet dypt inn under overflaten, og til slutt  tilbake til overflaten ved en elv, havet eller en innsjø.  

Der grunnvannet kommer tilbake til overflaten,  er retningen oppover. Vannet skyves av overtrykk  og kommer inn i bunnen av innsjøer eller bekker.  

Det kan også dukke opp direkte på land og danne en naturlig vannkilde.  

Denne spesielle kilden midt i Danmark vokser seg sakte til en liten elv  og returnerer til havet etter ca. 

160 kilometer gjennom det danske landskapet.  

Generelt kan vannkilder være plassert veldig langt  fra det faktiske stedet på overflaten der vannet gikk ned i bakken.  Dette er tilfelle ved oaser og ørkener.  

La oss fokusere på grunnvannsspeilet.  

Det er ikke alltid under bakken.  Mange steder er det synlig i landskapet.  Det er her vi har elver og innsjøer.  Når du ser på en innsjø som denne, ser du på grunnvannsspeilet  som krysser overflatetopografien.  

Hvor gammelt er grunnvannet?  

Det varierer ganske mye.  

I områder der vannveien i bakken er kort og grunn,  kan det være noen dager eller kanskje noen år gammelt.  

I andre områder der vannveiene er dype og lange,  kan vannet være veldig gammelt, enkelt tusenvis av år. 

 I Danmark er grunnvannet vi bruker til å drikke  mellom fem og femti år gammelt.  

Vi har noen dype brønner der vi trekker ut vann som er noen tusen år gammelt.  

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende