Slik energioptimaliseres et kjøletårn
Finn ut hvordan du enkelt kan energioptimalisere kjøletårnet og hva dette innebærer for hele systemdriften.
Når det gjelder den daglige driften av et kjøletårn, er det selvfølgelig viktig at den fungerer optimalt for å spare mest mulig energi. I denne modulen vil vi vise deg hvordan du enkelt kan energioptimalisere kjøletårnet og vise deg hva det betyr for hele systemdriften.
I tradisjonelle kjøletårn installeres pumpen under konfigurasjonen av kjøletårnet. I mange tilfeller kjører pumpen i en fast hastighet, noe som betyr at du ikke har styring over driften.
Pumpen kjører ganske enkelt på 100 % hele tiden. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig.
Med en Grundfos iSOLUTION kan pumpen heldigvis styre kjøletårnet – en funksjonalitet som gjør det mulig å energioptimalisere hele driften. La oss ta en titt på hvordan det fungerer.
For det første er det viktig å nevne at Grundfos’ pumpeløsninger kan ettermonteres. Når alle nødvendige funksjoner allerede er innebygd i pumpen, fungerer den like godt i eksisterende systemer som i nye.
I et kjøletårn er det vanlige valget av Grundfos-pumpe en ettrinns NB/NK-pumpe med høy strømning og lavt trykk.
Ettersom kjøletårn hovedsakelig brukes i forbindelse med temperaturstyring, vil installasjonen vanligvis ha behov for å opprettholde optimal prosesstemperatur. Ellers er det fare for overoppheting, som kan skade installasjonen.
Når det gjelder energioptimalisering, bør vi gå gjennom et par viktige parametere som kan bidra til å sikre optimal drift av både pumpen og kjøletårnet. Disse er: hastighetsregulering og start/stopp-funksjonen.
Hastighetsstyring av pumpen og viften i tårnet gjør det mulig å kjøre med full hastighet i travle perioder, mens hastigheten kan senkes i roligere perioder. Sammenlignet med tradisjonelle pumper med fast hastighet, er dette den beste måten å spare energi på.
Start/stopp-funksjonen er aktivert i pumpens MGE-motor, som har en integrert frekvensomformer. Den gjør det mulig å starte og stoppe viften etter ønske, noe som ikke bare sørger for energisparing, men også vannsparing.
Driftsmoduser kan også optimalisere energi. En Grundfos-pumpe koblet til et kjøletårn kjører vanligvis i konstanttrykkmodus, ettersom det er tryggest når det gjelder funksjonalitet. I noen systemer kan du også bruke differensialtemperaturmodus, som gjør det mulig å spare enda mer energi. Det er imidlertid ikke alle systemer som tillater dette alternativet.
Dette oppsummerer altså hvordan du energioptimaliserer
et kjøletårn. Ta en titt på neste modul hvis du vil vite enda mer om hvordan du kobler pumpen
til kjøletårnet ved hjelp av appen Grundfos GO.