Slik velger du riktig pumpe for å øke trykket i en horisontalbrønn

Lær mer om å øke trykket fra en horisontalbrønn og hva du bør vurdere når du skal velge riktig pumpe for jobben.

Nedgravde brønner er definert som brønner med en dybde på opptil 8 meter. En pumpe kan kobles til over brønnen for å øke vanntrykket inn i hus eller hagen.

Når du velger en pumpe for en brønn, er det først og fremst viktig å vurdere pumpens plassering. Pumpen kan enten være nedsenket i vannet eller tørroppstilt. Sistnevnte har fordelen at den er enklere å installere, bruke og vedlikeholde, som også er grunnen til at modulen vil fokusere på denne installasjonstypen.

Fordi en tørrinstallert pumpe plasseres over brønnen med et negativt innløpstrykk, må den være selvsugende. Vi anbefaler også at pumpen monteres med en tilbakeslagsventil for å unngå at vann renner tilbake i brønnen. Ventilen kan plasseres ved pumpeinnløpet, eller som en bunnventil nederst i brønnen.

Pumper for brønner installeres som oftest utendørs, noe som krever robuste pumper som kan takle de tøffe forholdene, blant annet regn, støv og store temperatursvingninger. Fordi installasjoner i brønner ofte inneholder luftbobler og smuss, anbefaler vi at du velger en pumpe med gode utluftingsegenskaper og legger til et innløpsfilter som beskytter pumpen mot smuss som eventuelt kan ha kommet inn i brønnen.

I tilfelle brønnen går tørr, anbefaler vi å velge en pumpe med beskyttelse mot tørrkjøring for å forhindre skade på pumpen. Pumpene vi anbefaler for å øke vanntrykket fra brønner er Grundfos SCALA2, JP and SCALASCALA1 og 2 leveres med tørrløpssikring selvsugende funksjonalitet og innebygd tilbakeslagsventil, men vi anbefaler likevel at du installerer en bunnventil også.

JP-pumpen er selvsugende og har gode utluftingsegenskaper. Hvis du velger en pumpe med trykkstyring, leveres den også med sikring mot tørrkjøring. JP-pumpen kan installeres utendørs, så lenge den monteres i et skur eller under ett utbygg. Både SCALA1 og SCALA2 kan også installeres utendørs, så lenge den står frostfritt Mens SCALA1 utmerker seg med tanke på utluftingsegenskaper, samt bekvemmelighet på grunn av kalenderfunksjonen for hagevanning.

For å lære mer om Grundfos JP, SCALA1 og SCALA kan du besøke www.grundfos.no. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende