En innledning i soldrevne vannpumpesystemer

Få grunnleggende informasjon om soldrevne vannpumpesystemer og de ulike bruksområdene deres.

Noen energikilder, som diesel, kan være unødvendig dyre når det gjelder pumpedrift. Heldigvis finnes det en løsning på dette: Solenergi. Solenergi gir pålitelig energi uten driftskostnader i det hele tatt, noe som gjør den til den perfekte partneren for ethvert vannpumpesystem, uavhengig av om det er beregnet for vannproduksjon eller vanndistribusjon.

I denne opplæringsmodulen vil vi vise deg soldrevne vannpumpesystemer. Først vil vi introdusere solenergi generelt samt den typiske ytelsen du kan forvente. Etter det vil vi ta en nærmere titt på de viktigste fordelene med soldrevne vannpumpesystemer. Til slutt bruker vi et bestemt eksempel for å vise hvordan et soldrevet vann- pumpesystem kan brukes effektivt. La oss komme i gang.

Bruk av solenergi som energikilde blir mer og mer populært over hele verden, og har blitt brukt til en rekke formål, inkludert å gi energi til boliger og næringsbygg. Stråling fra solen kan gi opptil 600–1000 W/m2 på en solrik dag. På en overskyet dag vil du vanligvis få mellom 50–300 W/m2. Men det er ikke bare mengden sol som bestemmer resultatet.

Panelene påvirkes også av temperatur. For eksempel faller spenningen når temperaturen er høy, mens strømmen med eller mindre forblir uendret, noe som betyr at det produseres mindre kraft. På en perfekt dag får du rundt 10 timer med sol. Det betyr imidlertid ikke at du får samme kraftnivå i løpet av alle de 10 timene.

Hvis solen for eksempel står opp kl. 06.00, vil ikke strålingsnivåene være høye nok til å drive solcellepanelene. Vanligvis vil det soldrevne pumpesystemet motta mest kraft mellom 10.00 og 16.00, når solen står høyest. Når det gjelder å drive vannpumpesystemer, har soldrevet pumpeteknologi økt i popularitet de siste årene.

La oss se nærmere på hvorfor det er slik. For det første, kostnaden. Oppstartskostnaden for solcellepaneler har tidligere vært ganske høy. Men i dag fortsetter prisen på solcellepaneler å falle, noe som betyr at tilbakebetalingsperioden er i ferd med å bli enda kortere enn tidligere. Og siden kraften leveres av solenergi, er det ingen driftskostnader i det hele tatt.

Til sammenligning har en dieselgenerator ekstremt høye driftskostnader. En annen viktig fordel med soldrevne vannpumpesystemer er det lave vedlikeholdsnivået. Faktisk er den eneste formen vedlikehold som trengs en og annen rengjøring av solcellepanelene. Dieselgeneratoren, derimot, krever et høyt vedlikeholdsnivå og den krever også mye oppmerksomhet siden den regelmessig må fylles med drivstoff.

Dessuten er det soldrevne systemet svært miljøvennlig. En av de mest åpenbare fordelene ved solenergiteknologi er at den bruker ren, naturlig energi. Sammenlignet med den forurensende energien fra dieselgeneratorer, er det den mest energieffektive løsning med god margin. Nå som vi har skissert hovedfordelene ved å bruke solenergi, la oss rette oppmerksomheten mot hvordan soldrevne vannpumpesystemer fungerer.

I dette eksemplet skal vi bruke en liten gård som utgangspunkt. Vårt mål vil være å gi vann til husdyr, og vi velger å bruke Grundfos SQFlex nedsenkbar pumpe. Først må du montere pumpen i et borehull eller en brønn. Pumpen vil da løfte vannet til et storfetrau ved hjelp av solenergi. Når trauet er fullt, slås pumpen av automatisk av nivåbrytersignalet som sendes gjennom en CU200-styringsenhet.

Du kan imidlertid også fortsette å pumpe vann og bare lagre det i en vanntank for senere bruk. Det er bare ett eksempel på hvordan et soldrevet vannpumpesystem kan brukes. Andre mulige bruksområder kan være pumping av vann til avsidesliggende boliger, vanning av åkre og levering av vann til landlige områder som ikke dekkes av nettstrøm.

Da har vi dekket det grunnleggende om solcelleanlegg. La oss gå gjennom de viktigste fordelene en gang til. Prisene på solcellepaneler faller. Legg til det faktum at det ikke er noen driftskostnader, tilbakebetalingsperioden blir enda kortere. Soldrevne vannpumpesystemer krever lite eller intet vedlikehold når de er i drift.

Og til slutt, soldrevne vannpumpesystemer bruker ren, naturlig energi. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels