Hvorfor prefabrikkerte pumpestasjoner er det riktige valget

Finn ut hvorfor prefabrikkerte pumpestasjoner er det riktige valget og lær mer om bestemte pumpestasjoner fra Grundfos.

I denne oppgaven vil vi vise hvordan du installasjon av prefabrikkerte pumpestasjoner er det riktige alternativet til tradisjonelle betongløsninger. Kort sagt så er prefabrikkerte pumpestasjoner mer kostnadseffektive, pålitelige og fleksible enn tradisjonelle betongløsninger.

Prefabrikkerte pumpestasjoner leveres med rør, ventiler, autokoblinger, geiderør, pumper og nivåstyring som er klar til å senke pumpene ned til autokoblingene. Alle disse komponentene leveres av samme leverandøren og er også i samme enheten, noe som sikrer kostnadseffektiv drift og sørger for at alle delene passer perfekt.

Til sammenligning så er bygging og installasjon av en tradisjonell betongstasjon fra bunnen av mye mer tidkrevende. Betonginstallasjoner kan også knekke over tid, noe som skaper lekkasjer, som gjør at grunnvann kan komme inn i tanken mens avløpsvann renner ut av den. Slike lekkasjer oppstår ikke i prefabrikkerte pumpestasjoner. Laget av enten korrosjonsfritt polyetylen eller polyester forsterket med glassfiber, de prefabrikkerte pumpestasjonene kan unngå
lekkasjer i flere år, noe som gjør dem til en mer pålitelig løsning enn betongalternativet.

Både tidsbruken og de nødvendige reparasjonene av sprekker resulterer i mer kostbar drift. Å… gå for en prefabrikkert pumpestasjon gjør at du unngår disse problemene, og det viser også hvor kostnadseffektive prefabrikkerte pumpestasjoner er.

Grundfos tilbyr to forskjellige typer prefabrikkerte pumpestasjoner: PS.R. og PS.G. Systemene, inkludert pumpene, er begge CE-merket når de leveres med rør, ventiler, geiderør, pumper og nivåstyring, som sparer deg bryderiet og kostnadene med en risikovurdering. De er imidlertid forskjellige i stå¸rrelse og funksjoner. Så la oss ta en nærmere titt på dem, vi begynner med PS.R.

Et solid skall er nødvendig for enhver vellykket pumpestasjon, og det korrosjonsfrie polyetylenet på PS.R. gir nettopp det. Polyetylen er svært motstandsdyktig mot aggressive væsker, som bidrar til å forhindre sprekker og lekkasjer. Dette sikrer høy pålitelighet. En av de mest unike funksjonene til PS.R. er sumpen. Sammen med ribbene på hoveddelen sørger sumpens utvidete skulderdesign for at pumpestasjonen unngår oppdrift selv uten et betongfundament.

Sammenlignet med andre stasjoner trenger PS.R. bare et grusfundament som, med tanke på installasjon, gjør det til den mest kostnadseffektive løsningen. I tillegg er sumpen laget med selvrensende egenskaper som bidrar til å redusere avsetningen fra slam og lukt og dermed minimaliserer vedlikeholdskostnadene.

Med tanke på størrelse har sumpen en diameter på 1700 mm som gir den nødvendige plassen for installasjon av to nedsenkbare avløpspumper på et autokoblingssystem med rør og ventiler.

Grundfos tilbyr deg valget mellom tre forskjellige rørsystem for PS R.-pumpestasjonen: Et rørsystem med direkte utløp. Et rørsystem med svanehals. Og et rørsystem for ventilkammeret. Og hvis disse standardløsningene ikke passer dine behov tilbyr Grundfos tilpassede endringer.

Ventilkamre av høy kvalitet er også en del av pakken når man velger en PS.R. En av hovedfordelene med et ventilkammer er at du vil unngå å måtte gå inn i avløpsstasjonen hvis ventilene må inspiseres eller betjenes. Bortsett fra å være en praktisk løsning er det også en mer miljøvennlig en.

Når du har bestemt deg for en PS.R. er det på tide å installere den og koble til innløpsrørene ved hjelp av hullbor og pakningssnor. Først og fremst er det viktig å plassere kummen på et fundamentlag av, for eksempel, grus hvis jordanalyser viser at jorden ikke kan bære vekten. Det er også viktig at underlaget er komprimert og sammensatt så det ikke gjør skade på kummen. Dette betyr at materialet ikke må være frossent eller, for eksempel, inneholde spor av skarp flint eller andre skadende partikler.

Til slutt må gjenfyllingen være komprimerti lag på maks. 30 cm tilsvarende ca. 20 cm etter komprimering for å gi tilstrekkelig støtte på alle sider og sørge for at belastning kan overføres uten uheldige konsekvenser. Hvis dette trinne ignoreres, risikerer du å skade stasjonen.

De samme instruksjonene må følges ved installasjon av ventilkammeret. Så, nå som du er blitt kjent med PS.R., La oss flytte oppmerksomheten over på PS.G. En PS.G.-pumpestasjon er laget av korrosjonsfritt polyester forsterket med glassfiber som overgår levetiden til en tradisjonell pumpestasjon i betong med god margin. Med en diameter på 1200 – 3000 mm kan den gi mye mer plass enn PS.R. og derfor kan den også brukes til større pumper, og dette markerer en av
hovedforskjellene mellom de to. En annen vesentlig forskjell er at den må festes til en fundamentplate i betong med braketter og bolter, for å forhindre oppdrift.

En PS.G.-pumpestasjon kjennetegnes ved dens robusthet og tilpasningsmuligheter. Størrelsen på PS.G. gir muligheten for mange valgfrie funksjoner som mottrykksplater, skjermkurver, adgangsluker og tjenesteplattformer, disse demonstrerer muligheten for tilpasning av stasjonen etter behov.

Når det er på tide å installere stasjonen trenger du bare å følge den samme installasjonsprosessen vi forklarte for PS.R. Den eneste endringen er bruken av en betongplate på et jevnt underlag, fylt med et fundamentlag, istedenfor å bare bruke grus som underlag. Selv om PS.R. og PS.G. er forskjellige på mange måter, deler de også mange funksjoner. Et eksempel er kumlokk.

Kumlokkene er godkjent i henhold til EN 124 klasse D, og kan tåle en trafikkbelastning på opptil 40 tonn og leveres i flere versjoner. En versjon har en betongring, et utvidet kumlokk og en stålluke. I denne installasjonen er det helt greit at betongringen er synlig på toppen. En slik installasjon er enkel, noe som betyr at denne versjonen er en litt mer kostnadseffektiv løsning.

Det finnes også en mer avansert versjon. Installasjonen ligner, men betongringen er ikke synlig på toppen. Det ligger isteden et flytende lokk på toppen som betyr at den kan justeres til å være på samme nivå som asfalten. Samtidig betyr en sånn løsning at det kan justeres når det legges ny asfalt.

Nå som du er blitt kjent med begge stasjonene, hvilken bør du velge? Det er faktisk ikke noe fastsv ar på det. Det er hovedsakelig opp til den enkelte tekniske konsulenten og plasseringen. Begge de prefabrikkerte pumpestasjonene kan tilpasset etter dine behov. Derfor er de ideelle for nesten alle krav, uansett kompleksiteten. Grundfos kan hjelpe deg med å gjøre den riktige investeringen.

Ved hjelp av Grundfos™ designverktøy for pumpestasjoner kan du designe din egen stasjon på bare noen minutter. Her kan du angi størrelse, egenskaper og funksjoner mens du velger blant et stort utvalg pumper, styreenheter, kummer, ventiler og mye mer.

La oss oppsummere hovedpunktene vi har etablert i denne oppgaven. Prefabrikkerte pumpestasjoner er:  Enkle å installere. kostnadseffektive. Pålitelige. De kan tilpasses Sammen med smarte innebygde funksjoner, understreker disse funksjonene hvor god en løsning en prefabrikkert pumpestasjon er.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 0 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende