Renovering av utslitte pumpestasjoner i betong

Lær hvorfor installering av prefabrikkerte pumpestasjoner er det meste kostnadseffektive valget for renoveringsprosjekter.

Renovering av utslittepumpestasjoner kan være en både dyr og tidkrevende affære, med nedetid på opptil flere uker. Men det trenger ikke å være sånn. I denne oppgaven vil du lære hvordan prefabrikkerte pumpestasjoner vil spare deg både tid og penger, og forstå hvorfor de er et foretrukket alternativ til tradisjonelle pumpestasjoner i betong for renoveringsjobber.

Utslitte pumpestasjoner kjennetegnes ofte med betong i dårlig forfatning og en risiko for at enten avløpsvann lekker inn i grunnvannet, eller at grunnvannet kommer inn i pumpestasjonen. Begge scenariene er uønsket. Hvis avløpsvann lekker inn i grunnvannet er det miljøet som lider. Grunnvann som går i motsatt retning betyr at unødvendig energi må brukes til å transportere og senere behandle vannet.

Den tradisjonelle måten å renovere en utslitt betongpumpestasjon på er å bygge en ny en i betong. Men det har sine ulemper. Først av alt så er det tidskrevende å grave et nytt hull, grave ut av hullet, lage en ny betongkum og installere komponentene. Deretter er det dyrt fordi en rekke mennesker og maskiner må settes inn for å gjøre forskjellige jobber. Og, kanskje viktigst: Du risikerer mye nedetid som krever installasjon av dyre midlertidige pumper, og det er en stor ulempe for beboere i området.

Men hvorfor skal du akseptere disse omstendighetene når en prefabrikkert pumpestasjon gir en tidsbesparende og mer kostnadseffektiv løsning?Prefabrikkerte pumpestasjoner er utstyrt med alle de nødvendige komponentene og er klar for underjordisk installasjon. Planleggingen er enkel og installasjonstiden er kort.

Det er tre måter å renovere en gammel pumpestasjon i betong på, med en prefabrikkert løsning: Glideinstallasjon. Omløpsinstallasjon. Nedsenket til tørr oppstilling. Hvilken du burde velge avhenger av den tilgjengelige plassen rundt den eksisterende kummen, og like viktig, den akseptable nedetiden. La oss ta en titt på de forskjellige alternativene.

Glideinstallasjonen er den enkleste løsningen og veldig tidsbesparende ressursmessig. Pumpestasjonen er klar til bruk og senkes bare ned i den eksisterende betongkonstruksjonen, som eliminerer behovet for nedrivning og gjenoppbygging. Alt tilkoblingsarbeid er også veldig enkelt. Rørene inne i stasjonen kobles enkelt til det eksisterende røropplegget i bakken som gir deg en nedetid på mindre enn 24 timer.

Men nedetiden kan reduseres enda mer. Selv om omløpsinstallasjonen krever at det graves et nytt hull lar den gamle pumpestasjon forbli i drift nesten helt til den nye pumpen tar over. Når den nye stasjonen er på plass, blir innløpsrøret fra den gamle pumpestasjonen ganske enkelt koblet til den nye stasjonen mens utslippsrøret fra den nye stasjonen kobles til røropplegget i bakken, og vips! så det er klart til bruk! Den gamle stasjonen kan nå kobles fra og dette gir deg en beregnet nedetid på bare noen få timer.

Til slutt er alternativet nedsenket til tørr oppstilling-installasjon. Akkurat som med omløpsløsningen plasseres nedsenket til tørr oppstillingløsningen i et separat hull ved siden av den gamle pumpestasjonen. Men istedenfor å koble fra den gamle stasjonen brukes den som en sump med sugerør til den nye stasjonen. Dette betyr at den nye pumpestasjonen forblir helt tørr, noe som gir enkel tilgang for vedlikehold og service av pumpen. Og nedetiden forblir minimal fordi den gamle stasjonen er i drift mens arbeidet på den nye pumpestasjonen utføres.

Så for å oppsummere, la oss se på fordelene ved å velge prefabrikkerte pumpestasjoner for renoveringsjobber: Lavere kostnader fordi det kreves mindre arbeid. Lang levetid fordi den gamle konstruksjonen ombygges en gang for alle uten risiko for lekkasje. Mindre nedetid fra begynnelse til slutt, og dermed færre ulemper for beboerne

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 0 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende