En innføring i livsløpskostnader
Få en innføring i de skjulte kostnadene ved et pumpesystem
Livsløpskostnader, eller LCC, er et konsept som brukes til å bestemme totale kostnader for en pumpe eller et pumpesystem over tid. I dette kurset skal vi se på de viktigste faktorene ved beregning av livsløpskostnader.
Men først og fremst, hvorfor er det viktig å lære om livsløpskostnader? Når vi investerer i et nytt pumpesystem eller erstatter et gammelt system, fokuserer vi som regel på startkostnaden. Men over en periode på 20 år utgjør startkostnaden kun en liten del av den totale kostnaden. Det blir som toppen av isfjellet.
Under overflaten ligger en gruppe like viktige kostnader som må tas hensyn til. Dette er kostnader knyttet til installasjon og igangkjøring, energikostnader, driftskostnader, vedlikeholdskostnader, kostnader knyttet til nedetid, miljøkostnader og kostnader for å ta ut av drift og avhending. Ved å legge sammen alle disse kostnadene får vi den totale kostnaden for et pumpesystem over tid.
Når det gjelder næringsbygg som kontorbygg, sykehus og kjøpesentre, er de tre viktigste faktorene ved beregning av livsløpskostnader startkostnadene. Dette er kjøpesummen, vedlikeholdskostnadene og energikostnadene til systemet.
Det betyr at en pumpe har mer enn én prislapp. Så i tillegg til å se på prislappen med den opprinnelige kostnaden, må du vurdere vedlikeholdskostander over tid. Og sist men ikke minst bør du vurdere det dyreste elementet, nemlig energikostnadene. Når du investerer i en ny pumpe, må du vurdere alle disse tre prislappene.