En innføring i LC-pumpestyring

Lær det grunnleggende om LC-pumpestyringsserien, hvorfor serien er utviklet, og hvilke applikasjonsområder du kan bruke den til.

Tømming av kummer i avløpsanlegg og fylling av tanker i vannforsyningsanlegg kan være en krevende prosess.

Heldigvis gjør pumpestyringen fra Grundfos det hele mye enklere.

I denne modulen gir vi deg en grunnleggende innføring i LC-serien, og hvilke bruksområder de brukes i, i tillegg til en oversikt over de ulike variantene.

La oss imidlertid først ta en kort titt på noen av grunnene til utviklingen av LC-serien.

Kunder i vannforsynings- og avløpssektoren ser vanligvis etter systemer som er brukervennlige, kostnadseffektive og i stand til å kommunisere med et styringssystem.

Til nå er det bare våre mest avanserte styringer, deriblant Dedicated Controls, som har vært i stand til å koble seg til SCADA-systemer.

Dette betyr at det ikke har vært noen måte å overvåke og styre mindre anlegg på.

Men med den nye LC-pumpestyringen kan problemer som dette unngås.

Hele ideen bak LC-pumpestyring er å imøtekomme kundens behov.

Vi vil se nærmere på funksjonene i modul 3.

Men i mellomtiden, kan vi ta en titt på konseptet bak pumpestyringen.

Med LC-serien har Grundfos designet en rekke nivåregulatorer (nivåstyringer) for anlegg med én eller to pumper, perfekt for tømming og fylling i applikasjoner (bruksområder) inkludert transport av avløpsvann i liten skala, næringsbygg og vanning.

Den støtter både vanlig drift med nivåvippe og analoge nivåsendere.

Med forhåndsdefinerte innstillinger til denne typen bruksområder er den perfekt egnet til enkel og rask oppstart i det aktuelle bruksområdet.

Styringens brukergrensesnitt viser deg nivåene og lar deg styre pumpene manuelt.

Det har også støtte for Grundfos GO. Vi kommer til å se nærmere på brukergrensesnittet og Grundfos GO i neste modul.

Pumpestyringen er designet for å kjøres i to ulike moduser, tømmemodus og fyllemodus.

Når den kjøres i tømmemodus, vil styringen kjøre alle pumpene for å tømme fulle tanker eller kummer.

Dette brukes vanligvis i små avløpskummer ved avvanning av overflatevann,
for eksempel i kjellere.

Og når den kjøres i fyllemodus, er det motsatt – pumpene kjøres for å fylle tanker eller kummer.

Fyllemodusen brukes for påfylling av tanker, der vann pumpes fra elver eller innsjøer til et reservoar eller en tank.

Herfra blir vannet distribuert til vanningsformål eller til golfbaner.

Pumpestyringen er for eksempel tilgjengelig i to varianter.

LC 231 er en kompakt løsning, komplett med sertifisert motorbeskyttelse,
og LC 241 er en kabinettløsning som byr på en modulær konstruksjon og tilpasning.

Begge løsningene kan kjøre en eller to pumper, men LC 231 byr på direkte online-start med opptil 12 ampere mens LC 241 byr på det samme med opptil 23 ampere . noe som gjør den til en perfekt løsning for større pumper.

Begge variantene har de viktigste funksjonene, men det er et par ting
som gjør dem unike.

LC 241 kan for eksempel tilpasses, slik at du kan legge til en ekstern alarm eller en ekstra I/O

Det var avslutningen på innføringen i LC-pumpestyring.

For å få en mer omfattende oversikt over hva hver regulator (styring) har å by på, kan du besøke nettstedet vårt.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels