6 spørsmål Middels

ECADEMY test

48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvad skaber ubalance i et anlæg?
A: Ubalance i et anlæg skyldes ofte tryktab i længere rørsektioner.
Correct
Q: Hvad kendetegner FLOWLIMIT-teknologien?
A: FLOWLIMIT-teknologien lader pumpen køre med fulde omdrejninger hele tiden.
Correct
Q: Why is it important to keep an exact flow in condensing gas boiler applications?
A: Condensation of flue gas is only possible at a very high flow.
Correct
Q: Hvad kendetegner et varmeanlægs levetidsomkostninger?
A: Driftsomkostningerne er betydeligt højere end startinvesteringen. Et forhold på 20:1 er ikke ualmindeligt.
Correct
Q: How can the MAGNA3 pump ensure optimum condensation?
A: The FLOWLIMIT technology built into the MAGNA3 makes it possible to set a max flow and eliminate the potential overflow area to ensure that the return temperature stays below 57°C.
Correct
Q: What is the added bonus of using a MAGNA3 pump?
A: Reliable condensation conditions increase system efficiency by 10% – which in turn means more cost-efficient operation, as also the amount of gas required is reduced thanks to the increase in efficiency.