Pumpedimensjonering ved grunnvannspumping
Lær hvordan du dimensjonerer nedsenkbare pumper for å oppnå optimal ytelse i brønner og øke levetiden.
I denne oppgaven lærer du hvordan du dimensjonerer nedsenkbare pumper for å oppnå optimal ytelse i brønner. Vi vil også komme kort inn på andre utfordringer som tas i betraktning for å øke
virkningsgraden i installasjonen og sikre et langt, problemfritt liv.
Det første som må bestemmes ved dimensjonering av en pumpe, er kapasiteten. Den som har spesifisert anlegget, har beregnet maksimal etterspørsel etter vann i topperioden og kan oppgi dette tallet. Brønnboreren må da teste hvor mye vann brønnen er i stand til å levere – informasjon det er viktig å ta hensyn til for å unngå overpumping.
Deretter må du anslå pumpens nødvendige trykk – eller trykkhøyde. Og her er det fire parameter å ta hensyn til:
• Trykket som kreves i vannforsyningssystemet
• Friksjonstapet i systemet
• Løftehøyde
• Og til slutt synkehøyden
Synkehøyden er forskjellen mellom det statiske vannspeilet og det dynamiske vannspeilet, som er dybden ned til vannet når pumpen er i drift.
Jo mer synkehøyden øker under pumpedriften, desto større trykk er nødvendig for å løfte grunnvannet til overflaten.
La oss se på et eksempel for å illustrere hvordan trykket beregnes.
La oss si at trykket som kreves for vannforsyningssystemet er 3 bar – eller 30 meter trykkhøyde, friksjonstapet er 2,5 bar – eller 25 meter trykkhøyde, løftehøyden er 50 meter og til slutt er synkehøyden 5 meter.
Det totale trykket pumpen må levere er summen av de fire elementene, som er 110 meter eller 11 bar.
Hvis flere pumper skal operere i et brønnfelt – et område med mer enn én brønn – er det også viktig å huske på at synkehøyden sannsynligvis vil øke ytterligere dersom pumpene opererer samtidig. Det betyr at pumpen sannsynligvis trenger mer trykk for å levere den nødvendige kapasiteten.
Konsekvensene av feildimensjonerte pumper er ganske håndgripelige. En underdimensjonert pumpe resulterer i lavere mengde eller trykk, noe som betyr at det kanskje ikke er mulig å levere den nødvendige kapasiteten per time, eller det nødvendige trykket. En overdimensjonert pumpe vil derimot redusere energieffektiviteten og gi unødvendig høye driftskostnader.
La oss til slutt ta en titt på et par andre parametere det er verdt å ta hensyn til før du velger nedsenkbar pumpe.
Nedsenkbare pumper fås i tre rustfrie stålkvaliteter. Hvilken som skal velges, avhenger av hvor korroderende vannet er. Jo mer aggressivt vann, desto høyere kvalitet rustfritt stål kreves det.
Motoren avkjøles av brønnvannet. Hvis omgivelsestemperaturen overskrider en bestemt grense, er det nødvendig å kjøre motoren med redusert ytelse. Den vanligste løsningen er å bruke en større motor med mer kraftreserve.
Variasjoner i strømforsyningen som underspenning, overspenning eller faseubalanse kan skade motoren. Med motorvern kan du effektivt beskytte installasjonen mot disse ytre truslene og være trygg på at pumpen alltid vil fungere pålitelig.
Og til slutt lønner det seg å velge en vanntett kabel for nedsenkbare installasjoner. Hvis vann siver inn i en kabel, vil den bli ødelagt, og hele pumpen må tas ut av brønnen og få montert ny kabel. Dette er en kostbar affære, og det er mye bedre å være føre var for å unngå feil.
For å sikre optimal ytelse, lang levetid og attraktive driftskostnader:
• Dimensjoner pumpen riktig
• Velg et pumpemateriale som er egnet for vannkvaliteten
• Beskytt pumpen mot ytre trusler
• Og velg vannfast kabling