6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

6 - TPE3 inline-pumpe

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

TPE3 anvender trådløs teknologi, som gjør det muligt at installere en rekke pumper parallelt i direkte forbindelse med hinanden. Hvor mange pumper kan der installeres parallelt?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Hvilken variant vil være det naturlige valg i stort set alle applikationer?

Spørsmål 5 av 6 Grunnleggende

Hvad kan i nogle tilfælde underværes, når man anvender flowbegrænsningsfunktionen?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Hvor mange eksterne tryksensorer kræves der i rørsystemet, når der er installeret tre TPE3-pumper?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 6 - TPE3 inline-pumpe

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 6 - TPE3 inline-pumpe testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: TPE3 anvender trådløs teknologi, som gjør det muligt at installere en rekke pumper parallelt i direkte forbindelse med hinanden. Hvor mange pumper kan der installeres parallelt?
A: 4
Correct
Q: Hvad gjør Limit Exceed-funktionen i TPE2?
A: Limit Exceed-funktionen gjør det muligt at påvirke pumpedriften, når f.eks. et givent tryk eller en temperaturbegrænsning overskrides
Correct
Q: Hvad betyder reguleringsformen differenstemperatur?
A: Pumpen kører på basis af temperaturforskellen mellem frem- og returløbsledningen
Correct
Q: Hvilken variant vil være det naturlige valg i stort set alle applikationer?
A: TPE3
Correct
Q: Hvad kan i nogle tilfælde underværes, når man anvender flowbegrænsningsfunktionen?
A: Strengreguleringsventil
Correct
Q: Hvor mange eksterne tryksensorer kræves der i rørsystemet, når der er installeret tre TPE3-pumper?
A: 0