Case
Gjenbruk av vann forvandler avløpsvann til ressurser ved overflatebehandlingsanlegg
Vi får vannet vårt fra grunnen, akkurat som alle andre i byen. Ved å resirkulere dette i stedet for å ta inn nytt vann, sparer vi vann for samfunnet.
Situasjonen
I det ene hjørnet av Grundfos' fabrikk i Bjerringbro, Danmark, skjer noe nesten magisk.
Midt i en mengde av gaffeltrucker og paller henger arbeidere blanke metalldeler på stativer. De hengende pumpebasene, motorstoler, flenser og andre komponenter flytter seg deretter inn i en gigantisk maskin som dypper dem suksessivt i en serie med kjemikalie- eller vannbad for overflatebehandling og skylling. De går videre til et bad som legger et lag med maling på komponentene elektrostatisk. Dette kalles katodisk elektrodeposisjon (CED) eller kataforese. Prosessen beskytter gjenstandene mot rust og gir dem en fin finish. Derfra går de inn i en varmlufttørker, forlater systemet og går tilbake til fabrikken. Arbeiderne tar dem deretter av krokene og legger dem i paller som skal transporteres til andre deler av fabrikken.
Vannbadene bruker cirka 5000 kubikk meter (m3) vann for å skylle nesten 8 millioner komponenter i året. "Dette er prosessen i vår Bjerringbro-fabrikk som forbruker mest vann", sier Anders Lund Hansen, seniorfabrikat i Grundfos i Danmark.
"CED-prosessen påvirker miljøet, og det angår oss mye. Grundfos har en bærekraftsagenda som tar sikte på å redusere vannforbruket med 50% innen 2025.
”Grundfos ligger i Bjerringbro, en by med rundt 8000 mennesker i den danske provinsen. "Vi henter vannet fra undergrunnen, akkurat som alle andre i byen. Vi bruker fra samme kilde som herr og fru Bjerringbro bruker til dusjing eller drikke hjemme. Hvis vi kan resirkulere dette CED-vannet i stedet for å ta inn nytt vann, sparer vi vann for samfunnet, for menneskene som bor her. "
Løsningen
Tidligere sendte Grundfos sitt skitne CED-prosessvann til et forbehandlingssenter på stedet. Her gikk det gjennom en grunnleggende filtrering og forbehandling før den strømmet videre til byens eget kommunale avløpsanlegg.
Det var her Grundfos så potensialet for å bygge et fullstendig behandlings- og resirkuleringssystem for avløpsvann for CED-skyllevann.
"Vi satt sammen et spesialitetsteam med kunnskap om produkter, miljøspørsmål, kjemi og produksjonsprosesser," sier Anders. "Sammen bygde de dette og gjorde det mulig med noen av de nyeste teknologiene innen rensing av vann og avløpsvann."
CED-avløpsvannbehandling er i bunn og grunn et system som sender vannet gjennom et tre-filtreringssystem, og deretter videre til en Grundfos BM omvendt osmoseenhet. Til slutt returneres det rensede vannet til CED-tankene i fabrikken.
Lukket krets
Anlegget behandler 5000 m3 vann i året - mengden som brukes av 100 danske husholdninger årlig, eller som kan fylle to svømmebassenger i olympisk størrelse. Den resirkulerer 80% av prosessvannet tilbake til behandlingsbadene, ettersom de resterende 20% enten er faste stoffer eller brukes til å skylle filtrene. Det første året har denne lukkede vannkretsen gått med bare halve kapasiteten, så den vil til slutt behandle 10,000 m3 vann i året.
Anders Lund Hansen sier at motivasjonen for å bygge dette systemet ikke var økonomisk. "Poenget var ikke å skape en god forretningssak," sier han. "Det var ikke pådriveren. Motivasjonen var bærekraft - ambisjonen om å redusere vannforbruket.
Vi valgte å resirkulere vann på Bjerringbro-fabrikken for å eksemplifisere hva som kan gjøres, og at du kan gjøre en forskjell selv når du har en liten eller mellomstor produksjonsenhet.
"Det hjelper også Grundfos å forstå hvordan våre produkter bidrar til en bærekraftig agenda. Du kan se på dette som et lite laboratorium. Et forskningssenter hvor vi kan hente mye læring fra våre produkter. Hvordan kan de bidra videre til dagsordenen for vann og energi?
Avløpsvann som ressurs
Selskapets seniordirektør for konsernmiljø, helse og sikkerhet, Karen Touborg, sier at relativt ikke med andre næringer, bruker ikke Grundfos så mye vann. "Men som alle andre industrianlegg, etterlater Grundfos' aktiviteter et miljøavtrykk. Vi valgte å resirkulere vann fra fabrikken i Bjerringbro for å eksemplifisere hva som kan gjøres, og at du kan gjøre en forskjell selv om du har en liten eller mellomstor produksjonsenhet."
Karen Touborg legger til at dette prosjektet er en del av et større bilde i arbeidet med dagens miljøutfordringer, som krever at vi handler annerledes med ressurser som vann. "Vi ser ikke brukt vann som avløpsvann. Vi ser det som en ressurs som kan gjenbrukes når den behandles og kan sløyfes tilbake til produksjon.
"Fordi vi ikke har avfall, bare ressurser."