Case

Innovativ løsning for shuntgrupper – smart blanding med skyovervåking

Det er mye enklere å bruke denne typen shuntgruppe som en komplett løsning i stedet for å måtte designe og installere hver komponent individuelt. Det sømløse samspillet mellom styreenheten og pumpen er også en stor fordel.
Alexander Grafe, teknisk direktør i OVE

– Som varmeentrepenør er det avgjørende for oss å kunne overvåke nøyaktig og hele tiden optimalisere driften av anleggene våre. Derfor begynte vi tidlig å se på innovative løsninger for blandekretser, sier Alexander Grafe, teknisk direktør i OVE. Det mellomstore energientreprenørselskapet satser stort på å forsyne boligområder med energi på en innovativ og bærekraftig måte, med allerede mer enn 450 boligfelt over hele landet.

OVE ble kjent med MIXIT, shuntgruppeløsningen fra Grundfos, i 2017. – Denne universalløsningen med integrert pumpestyring var akkurat det vi trengte, minnes Alexander Grafe. – Vi snakket med Grundfos på en messe, og det tok ikke lang tid før vi hadde fullført vårt første prosjekt med MIXIT. Det er nå mer enn 30 anlegg i drift. OVE bruker nå den nyeste MIXIT-generasjonen, lansert av Grundfos våren 2021.


Bruk av den nyeste MIXIT-generasjonen

Det første OVE-prosjektet som bruker den nye MIXIT-generasjonen, er et boligfelt i Bad Rothenfelde, og OVE bruker det som et referanseprosjekt. Feltet har åtte boseksjoner som ble ferdigstilt i 2021 og ytterligere åtte enheter skal følge i andre byggefase i 2022. Forsyningsteknologien er allerede spesifisert for alle de seksten enhetene.

Varme genereres primært av en gassdrevet CHP-enhet. Den frakoblede varmen på 70 °C-85 °C bufres ved hjelp av et faseovergangslager for å sikre optimal levetid for CHP-enheten. Enhetene forsynes av en lavtemperaturkrets, som er designet for å holde strømning / retur ved 45 °C / 35 °C hele året. For å gjøre dette har hver enhet sin egen overføringsstasjon med en gulvvarmemanifold og en kombinert elektrisk strømningsvarmer som drahjelp ved toppbelastninger ved oppvarming av vann i hjemmet.

– Det er betydelig enklere å lage shuntgruppen vår med en komplett løsning, i stedet for å måtte legge ut og installere alle komponentene individuelt. Det sømløse samspillet mellom styreenhet og pumpe er også en avgjørende fordel. Alexander Grafe



MIXIT justerer Flow

En Grundfos MIXIT shuntgruppe sikrer at temperaturen på flow balanseres til forsyningskretsen. For å gjøre dette føres en del av returstrømningen fra forsyningsnettet til forsyningsstrømningen som er på 60 °C til 70 °C. Returtemperaturen er på ca. 25 °C til 30 °C, og den påkrevde temperaturen for forskyningskretsen er rundt 40 °C / 45 °C.

– Å ha denne typen blandekrets som en del av en komplett løsning er selvfølgelig mye enklere enn å måtte spesifisere og installere hver komponent individuelt, forklarer Grafe. – Det sømløse samspillet mellom styreenheten og pumpen er også en stor fordel. Styreenheten styrer driften av pumpen og bruker også sensorene. Alt du trenger å gjøre er å stille inn parametrene på styreenheten, ikke hver enkelt komponent. Hovedpoenget er at løsningen gjør det ekstremt enkelt å tilpasse gjennomstrømningen nøyaktig og finne den optimale Delta T (spredning av strømnings- og returtemperatur) for effektiv drift.

Overvåking med den nye skyløsningen

Systemet overvåkes eksternt fra kontrollrommet i selskapets hovedkvarter. For å muliggjøre dette er den nyeste MIXIT-generasjonen utstyrt med sin egen RJ45-inngang, som gjør det mulig å overvåke blandekretsen ved hjelp av Grundfos' skyløsning, BuildingConnect. Denne plattformen brukes til å overvåke, styre og drifte varmesystemer i mindre eiendommer som ikke har en helhetlig styringsteknologi. Selv om viktige funksjoner kan brukes i standardversjonen til MIXIT, kreves det en programvareoppgradering for styreenheten for å få tilgang til hele omfanget av funksjoner.

– Skyløsningen er en viktig avansert utvikling for blandekretser, sier Alexander Grafe. – Nå trenger vi bare en internettforbindelse for å få tilgang til alle shuntgruppens datapunkter via dashbordet i fabrikken.

OVE planlegger ikke bare å bruke den nyeste MIXIT-teknologien i nye anlegg, men også ved modernisering av gamle anlegg. – Alt-i-ett-løsningen har bevist sin nytte i dusinvis av anlegg, bekrefter Alexander Grafe. Det reduserer kostnadene ved planlegging og installasjon, er enkelt å håndtere og gir oss maksimal kontroll over driften av blandekreften. Skyovervåkingsløsningen for den nyeste generasjonen er en meningsfull utvikling og har gjort konseptet enda mer attraktivt for operatører som ønsker å konsekvent optimalisere anlegget sitt.

– Skyløsningen er en viktig avansert utvikling for shuntgrupper, sier Alexander Grafe. – Nå trenger vi bare en internettforbindelse for å få tilgang til alle blandekretsens datapunkter via dashbordet i fabrikken.
Alexander Grafe, teknisk direktør i OVE OVE Property Supply med effektiv bruk av energi