Galería técnica
Limitador termostático de la temperatura de retorno
Se instala una válvula limitadora de temperatura termostática de retorno en un sistema cuando la temperatura del agua de la tubería de retorno no debe superar una temperatura ajustada.
La válvula es automática y emplea un sensor de temperatura situado en la válvula. La válvula se cerrará cuando se supere la temperatura especificada. El punto de ajuste de la temperatura puede ajustarse dentro de un intervalo determinado.
Las aplicaciones de la válvula de retorno incluyen pequeñas instalaciones de calefacción por suelo radiante sin circuito de mezcla, radiadores y depósitos de agua caliente.