Galería técnica

Presión estática

La presión estática de un sistema HVAC es la presión que no proporciona la bomba circuladora. Existen dos tipos de sistemas: sistemas abiertos y sistemas presurizados. En sistemas abiertos, la presión estática depende de la altura geodésica del sistema.

Sistemas abiertos: La presión estática se define como la diferencia en la presión estática entre el nivel de agua abierto más alto y el nivel de salida de agua.

Sistemas presurizados: Estos suelen tener un tanque de expansión de presión, a menudo con una membrana de goma, que separa el gas comprimido y el agua en el sistema.

La presión estática tiene una influencia significativa en las bombas y válvulas. Si la presión estática es demasiado baja, aumenta el riesgo de cavitación, especialmente a altas temperaturas. Grundfos suministra bombas circuladoras que cumplen los requisitos de todos los sistemas abiertos y presurizados.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.