Galería técnica
Acumulación de presión suave
La unidad de control de la bomba CU 351 de Grundfos incorpora una función de acumulación de presión suave que, por ejemplo, garantiza un arranque suave de los sistemas que contengan tuberías vacías.
Puede utilizarse en aplicaciones como:
- Riego
- Instalaciones de suministro de agua con suministro de energía inestable para reducir el golpe de ariete.
La puesta en marcha tiene lugar en dos fases, como muestra la ilustración.
-
Fase de llenado
La tubería se llena lentamente con agua. Cuando el sensor de presión del sistema detecta que la tubería está llena, comienza la segunda fase. -
Fase de aumento de presión
La presión del sistema aumenta hasta que se alcanza el punto de ajuste. El aumento de presión tiene lugar durante un tiempo de rampa. Si no se alcanza el punto de ajuste en un determinado tiempo, podrán generarse un aviso o una alarma y las bombas podrán pararse al mismo tiempo.
El arranque suave del sistema da como resultado:
- Reducción del efecto de golpe de ariete
- Mayor confort y seguridad para el consumidor