Galería técnica

Refrigerante

La tarea del refrigerante es transferir energía de un nivel y desecharla a un nivel superior. Existen muchos tipos diferentes de refrigerantes primarios, cada uno con sus características técnicas, como presión, temperatura, contenido de calor, volumen específico y entropía para cada necesidad.

El uso de los diferentes tipos de refrigerantes depende del tamaño de los sistemas, pero también del año de producción. En los últimos años, el conocimiento de la presión sobre el medio ambiente ha provocado un cambio en el uso de diferentes refrigerantes. Como resultado, los refrigerantes naturales son cada vez más populares.

El proceso cíclico del refrigerante puede ilustrarse en un (h) LogP basado en las siguientes condiciones:

  1. El refrigerante se mantiene bajo presión a la temperatura ambiente como líquido subenfriado.
  2. El refrigerante se expande a una presión inferior en el punto de saturación.
  3. La influencia térmica del medio o la materia a enfriar hace que el refrigerante hierva a baja presión en el evaporador.
  4. Una vez que el refrigerante se evapora para convertirse en vapor seco y saturado, se comprime en el compresor a una presión más alta como vapor sobrecalentado.
  5. En el condensador, el vapor se condensa a alta presión intercambiando la energía con, por ejemplo, aire a una temperatura inferior a la temperatura de saturación.

Tipos típicos de refrigerantes:

  • Los refrigerantes sintéticos de tipo CFC, HFC y HFC influyen en el efecto invernadero.
    Por ejemplo: R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
  • Refrigerantes naturales: R717 (amoníaco) R290 (propano), R600a (isobutano), R744 (dióxido de carbono)

Carga de refrigerante

Este es un término utilizado para el tipo y la masa de refrigerante que una planta de refrigeración puede realizar bajo las condiciones dadas. El tipo de refrigerante debe ser aplicable a la aplicación y a las condiciones ambientales. Por ejemplo, las normas ASHRAE son recomendaciones generales con respecto a las condiciones ambientales locales para las temperaturas interiores y exteriores tanto en verano como en invierno en cualquier país.

Cualquier refrigerante debe ser adecuado para la aplicación y las condiciones ambientales, por lo que el rendimiento es eficiente y fiable. Los refrigerantes mal elegidos pueden dar lugar a inestabilidad, intercambio de calor ineficiente y alto consumo de energía por parte del compresor, entre otros efectos no deseados.

Es importante conocer la carga en una planta de refrigeración, ya que los refrigerantes en casi todos los países están sujetos a control medioambiental. Casi cualquier planta de refrigeración perderá una parte de su carga de refrigerante a través de cierres, prensaestopas, válvulas, etc. con el tiempo.

Es importante revisar y revisar la planta de refrigeración. La pérdida de carga de refrigerante afectará al rendimiento, a las horas de funcionamiento y a la fiabilidad del funcionamiento.

Refrigerante secundario

El refrigerante se puede dividir en refrigerante primario y refrigerante secundario. Por lo general, un refrigerante secundario no es tóxico en pequeñas cantidades, aunque deben eliminarse cantidades mayores de forma adecuada.

El refrigerante primario se utiliza en un sistema de refrigeración para reducir la temperatura de un refrigerante secundario, como la salmuera. El refrigerante secundario circula a través de un sistema de refrigeración y se enfría en un intercambiador de calor. El refrigerante puede utilizarse para otros fines, por ejemplo, la refrigeración de pistas de hielo. Por lo general, un refrigerante secundario no es tóxico en pequeñas cantidades, aunque deben eliminarse cantidades mayores de forma adecuada.

Las bombas centrífugas de Grundfos son adecuadas para prácticamente todas las aplicaciones en las que la refrigeración es una parte esencial del proceso.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.