Galería técnica
Carga de refrigeración latente
La carga de refrigeración latente es una medida de la cantidad de energía necesaria para deshumidificar el aire de un edificio, por ejemplo, independientemente de la humedad exterior. Debe considerarse la carga de refrigeración cuando se dimensiona un sistema de refrigeración.
La carga de refrigeración latente se refiere a la temperatura del bulbo húmedo. Especifica la capacidad de refrigeración que un sistema de refrigeración necesita para poder deshumidificar un edificio hasta alcanzar la humedad deseada, incluso cuando se calculan los factores externos que generan humedad. Entre los factores que influyen en la humedad se incluyen los siguientes:
-
Personal
-
Diferentes formas de equipamiento
-
Entrada de aire exterior a través de puertas, ventanas, etc.
La carga de refrigeración latente se utiliza para dimensionar un sistema de refrigeración para procesos industriales, aplicaciones comerciales de aire acondicionado y refrigeración de distrito.