Galería técnica

Punto de trabajo

El punto de trabajo está en la intersección entre la curva QH y las características del sistema.

Para elegir una bomba para un sistema de calefacción, es necesario conocer las características del sistema y la curva de la bomba. La bomba se dimensiona para proporcionar un rendimiento adecuado a la carga máxima del sistema.

La curva de rendimiento de la bomba es un diagrama que muestra la conexión entre el caudal (Q) y la altura generada (H) o la presión.

Las características del sistema muestran la pérdida de presión en el sistema en función del caudal.

El punto de trabajo es la intersección entre la curva de rendimiento de la bomba y las características del sistema.

La carga máxima se alcanza sólo durante una parte de las horas de funcionamiento anuales. Esto significa que el sistema de bombeo puede ser demasiado grande para el resto de las horas de funcionamiento, a menos que se emplee un sistema de bombeo que pueda regularse.

Use el Herramienta de dimensionamiento de Grundfos para encontrar el punto de trabajo óptimo en relación con el rendimiento de la bomba y las características del sistema.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.