Galería técnica
Camisa de refrigeración
Una camisa de refrigeración de la bomba sumergible permite que una parte del líquido bombeado o un líquido externo circule alrededor de la carcasa del estator del motor. Esto absorbe el exceso de calor por convección forzada, asegurando una refrigeración eficiente de la bomba.
Las bombas especialmente instaladas en seco necesitan una refrigeración especial del motor. Si es necesario, una camisa de refrigeración sumergible proporciona refrigeración del motor adicional si el líquido bombeado está caliente o si las bombas deben bombear continuamente. Lo mismo ocurre si el líquido se bombea por debajo del nivel del motor.
La camisa de refrigeración también puede diseñarse como una carcasa de aluminio alrededor del estator. De esta forma, el calor se transferirá al líquido bombeado a través de la carcasa de aluminio.
Camisas de refrigeración de bombas sumergibles para bombas de aguas residuales instaladas en seco de Grundfos para aplicaciones de aguas residuales y subterráneas.