Galería técnica

Válvula de control

Se utiliza una válvula de control para regular la cantidad de medio circulante en una unidad de consumo. Esto puede ser, por ejemplo, un bucle de mezcla, un intercambiador de calor o un fancoil. Las válvulas de control se suministran normalmente con un motor para abrir o cerrar la válvula.

Los motores reciben señales para ajustar el grado de apertura mediante una conexión a un sistema BMS o unidad de control electrónico descentralizado. Las válvulas de control también pueden ser automáticas. En este caso, la válvula tiene un actuador incorporado que afecta al grado de apertura de la válvula. El actuador responde a un sensor que mide la temperatura o la presión.

Grundfos suministra bombas para aplicaciones en edificios que gestionan la limitación de caudal mediante el sistema BMS del edificio.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.