Вопрос-Ответ
Вопрос: Гликоль в электродвигателях погружных насосов SP
Ответ:
Для защиты от повреждений из-за промерзания во время транспортировки и хранения в насосах SP используется смесь воды и гликоля. Хотя гликоль не токсичен, после того как класс опасности загрязнения воды «0» (WHC 0 = безопасные для воды вещества) перестал использоваться, это вещество стало относиться к классу «1» (WGK 1 = слабоопасные вещества по отношению к загрязнению воды). Хотя к вышеуказанной группе применяется минимальный предел в 200 л/кг, некоторые органы управления водоснабжением устанавливают отдельные нормативы, запрещающие содержание гликоля в жидкостях двигателей.
Перед установкой насоса свяжитесь с компетентным местным органом управления водоснабжением, чтобы уточнить эти требования. Простой способ — слить гидравлическую жидкость из двигателя на месте и залить вместо нее обычную водопроводную воду (см. инструкции по эксплуатации). Эту информацию можно также найти в программе Grundfos Product Center.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.