Вопрос-Ответ
Вопрос: Почему насос MQ отключается во время работы?
Ответ:
Возможно, это происходит из-за сухого хода. Линия всасывания должна быть полностью заполонена. Возможные причины: слишком высокая температура перекачиваемой среды (более 35 °C), слишком высокая температура окружающей среды (более 45 °C), перегрузка электродвигателя. Убедитесь, что вал насоса вращается свободно. Слишком низкое напряжение питания. Проверьте соединение. Для выполнения этой работы необходимо обратиться в специализированную организацию.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.