Вопрос-Ответ

Вопрос: Какие насосы используются в децентрализованных насосных системах Grundfos

Ответ:

Децентрализованные решения Grundfos (концепция Grundfos Distributed Pumping) реализуются в виде систем соединенных между собой насосов, что обеспечивает оптимальное и рациональное распределение охлажденной воды на все оконечные устройства.

Для питания каждого оконечного устройства мы использовали насосы серии MAGNA3. В насосе MAGNA3 ротор изолирован герметичной гильзой, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без уплотнения вала, встроенного частотно-регулируемого привода и электродвигателя IE5. Благодаря этому, насос обеспечивает максимальную эффективность в своем классе и не требует обслуживания. Насосы серии MAGNA3 поставляются со всеми необходимыми алгоритмами управления для контроля расхода охлажденной воды при изменении тепловой нагрузки здания с помощью внешнего датчика температуры, что позволяет поддерживать постоянную температуру приточного или обратного воздуха.

Нам удалось значительно снизить номинальную мощность (кВт) первичных насосов, поскольку теперь им требуется обеспечивать циркуляцию воды только на первичной стороне разделителя. Мы рекомендуем использовать нашу линейку насосов ин-лайн TPE с двигателями IE5 и встроенным ЧРП. Преимущество данных насосов заключается в том, что они не требуют регулировки соосности и идеально сбалансированы, что обеспечивает гораздо более долгий срок службы уплотнения вала.

Дополнит. информация:

Децентрализованные насосные решения (Distributed Pumping solutions) позволяют отказаться от больших централизованных насосов, а также балансировочных и регулирующих клапанов с высоким энергопотреблением в пользу более компактных интеллектуальных насосов, устанавливаемых на всех этажах здания. Это означает сокращение энергозатрат и создание более комфортного климата в помещении.