Вопрос-Ответ
Вопрос: Что такое «кавитация»?
Ответ:
Кавитация — это появление в жидкости пузырьков пара и моментальное их схлопывание. Этот процесс происходит во внутренних точках насоса, где происходит падение давления ниже давления парообразования перекачиваемой среды. Давление парообразования жидкости — это давление, при котором жидкость начинает закипать или испаряться. Кавитация, способная повредить насос, возникает в том случае, когда отсутствует необходимый для насоса требуемый кавитационный запас (NPSHR).
Чтобы предотвратить кавитацию, на всасывающем патрубке должно присутствовать минимальное давление, известное как «располагаемый кавитационный запас» (NPSHA). В этом случае закипания или испарения жидкости не будет. Необходимо следить за тем, чтобы давление на всасывающем патрубке всегда было больше давления парообразования жидкости при той или иной температуре перекачиваемой среды.
Примечание. При возникновении кавитации в насосе регулирующий клапан на напорной стороне необходимо прикрыть, чтобы погасить часть создаваемого напора и тем самым получить нужное для насоса значение NPSH. При этом необходимо следить за тем, чтобы оставшегося расхода было достаточно для надлежащего охлаждения и смазывания насоса.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.