Вопрос-Ответ

Вопрос: Как влияют на производительность насоса плотность и вязкость среды?

Ответ:

Если не указано иное, характеристики насоса в документации Grundfos указаны для плотности и вязкости воды при температуре 20 °C (удельная плотность = 1 и вязкость = 1). Если плотность и вязкость перекачиваемой среды отличаются от плотности и вязкости воды при температуре 20 °C (удельная плотность = 1 и вязкость = 1), то возможно, что производительность насоса придется отрегулировать.

Чтобы выполнить расчеты для насоса, необходимо указать соответствующую рабочую среду и учесть её в программе подбора оборудования Grundfos Product Center.

Дополнит. информация:

Дополнительные знания

Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.