Вопрос-Ответ
Вопрос: Что произойдет, если насос будет работать в режиме, близком к левой границе рабочей области?
Ответ:
Когда насос работает в режиме, близком к левой границе рабочей области, это просто означает, что насос создает высокое давление при крайне низкой или нулевой подаче. Высокое давление внутри насоса создает напряженное состояние блока рабочего колеса и, соответственно, увеличивает давление на подшипники электродвигателя. В самом неблагоприятном случае произойдет повреждение насоса и электродвигателя.
Если фактический расход меньше минимально необходимого для насоса, это может привести к перегреву и повреждению насоса. По этой причине насос должен работать так, чтобы его рабочая точка никогда не выходила за пределы нижней и верхней границ значений подачи. В идеале насос должен работать максимально близко к точке оптимального КПД. В этом случае гарантируется долгий срок службы и минимальное энергопотребление.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.