Вопрос-Ответ
Вопрос: Что такое «гидроудар» и чем он вызывается?
Ответ:
Гидроударом называется скачок давления в трубопроводе, вызванный быстрым изменением скорости потока жидкости в трубопроводе. Это явление имеет название «гидроудар», так как скачки давления часто сопровождаются шумом, как если бы по трубопроводу стучали молотком.
В скважинных установках гидроудар обычно происходит, если a) обратный клапан на нисходящей трубе, отходящей от насоса, установлен на высоте более 9 метров от уровня воды или b) в обратном клапане в нисходящей трубе, отходящей от насоса, есть течь, а установленный выше этого уровня обратный клапан остается герметичным. В обоих случаях в нисходящей трубе возникает частичное разряжение. При следующем запуске насоса вода заполняет вакуум с высокой скоростью потока и создает давление на закрытый обратный клапан и стабильный столб воды в трубопроводе, вызывая тем самым скачок давления, или гидроудар. Такой гидроудар может приводить к разрыву трубопровода и разрушению трубных соединений. Если возникает скачок давления, систему необходимо отключить. Для решения этой проблемы необходимо вызвать специалиста монтажной организации.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.