Вопрос-Ответ

Вопрос: Насос работает в режиме AutoAdapt, при этом на дисплее показано, что потребляемая постоянная мощность превышает 5 Вт.

Ответ:

Способ устранения

Потребляемая насосом мощность меняется в зависимости от потребностей системы отопления. Потребляемая мощность 5 Вт отображается только при минимальной скорости, например при работе в ночном режиме.

Дополнит. информация:

Дополнительные знания

Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.