Вопрос-Ответ
Вопрос: Можно ли подключать насос на 230 В к электрической сети напряжением 400 В, например, при замене насоса?
Ответ:
Да, можно. Для этого подключите одну фазу и нейтраль. Напряжение между фазой и нейтралью составляет 230 В.
Если нейтраль отсутствует, то необходимо проложить новый кабель. Такая работа должна выполняться только квалифицированным электриком.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.